DOCA0257KO-01

장치 내부 보호

매개 변수 설정

디바이스 내부 Device Internal 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:

Parameter

Setting range

Default Value

Time Delay

0.1–6000.00 s in step of 0.01 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

DI + Reset Key

주의: 디바이스 내부 Device Internal 시간 지연 후 다음 진단 중 하나라도 감지되면 트립이 발생합니다. 자세한 내용은 참조하십시오 장치 내부 오류 감지됨.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.