DOCA0257ZH-CN-01

设备内部保护

参数设置

Device Internal 保护功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default Value

Time Delay

0.1–6000.00 s in step of 0.01 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

DI + Reset Key

注: 若在延时结束后检测到以下诊断项中的任何一项,将触发Device Internal脱扣。更多信息请参阅 Device Internal Error Detected章节。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.