DOCA0257KO-01

열 과부하

설명

열 과부하는 정격값보다 높은 전류가 모터로 흘러 모터가 과도하게 가열되는 조건이다. 과부하, 가속 시간 및 잠긴 로터 상태 중에 모터가 빠르게 가열되는 현상이 발생합니다. LTMT main unit은 모터 실행 전류에 따라 열 메모리(TM)를 계산합니다.

열 과부하 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다.

  • 경보: 열 메모리가 경보 수준을 초과합니다.

  • 트립: 열 메모리가 100%에 도달합니다.

  • 열 금지: 모터가 정지되고 열 메모리가 시작 열 금지 수준보다 높습니다.

다음 그래프는 열 과부하 보호 곡선을 보여 줍니다.

트립 시간 차트

해당 Thermal Overload Protection 이 기능은 다양한 여행 등급과 서비스 계수 설정을 지원합니다. 다음 표는 Thermal Overload Protection 모터 전류, 트립 등급 설정 및 서비스 계수 설정에 따른 트립 시간을 나타냅니다.

서비스 계수

모터 전류(x IFLC)

트립 시간(초)

클래스 5

클래스 10

클래스 15

클래스 20

클래스 25

클래스 30

클래스 35

클래스 40

1.00

7.20

3.46

6.91

10.37

13.83

17.29

20.74

24.20

27.66

6.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

5.00

7.25

14.49

21.74

28.98

36.23

43.47

50.72

57.96

4.00

11.45

22.91

34.36

45.82

57.27

68.73

80.18

91.64

3.00

20.91

41.81

62.72

83.62

104.53

125.43

146.34

167.24

2.00

51.06

102.12

153.18

204.24

255.30

306.36

357.42

408.48

1.50

104.33

208.65

312.98

417.30

521.63

625.95

730.28

834.60

1.00

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

1.05

7.20

3.82

7.63

11.45

15.26

19.08

22.89

26.71

30.52

6.00

5.52

11.04

16.56

22.08

27.60

33.12

38.64

44.16

5.00

8.01

16.01

24.02

32.02

40.03

48.03

56.04

64.04

4.00

12.67

25.34

38.02

50.69

63.36

76.03

88.70

101.37

3.00

23.19

46.39

69.58

92.78

115.97

139.16

162.36

185.55

2.00

57.23

114.46

171.69

228.92

286.15

343.38

400.61

457.84

1.50

119.51

239.02

358.53

478.04

597.55

717.06

836.58

956.09

1.05

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

1.10

7.20

4.19

8.38

12.58

16.77

20.96

25.15

29.34

33.54

6.00

6.07

12.14

18.20

24.27

30.34

36.41

42.48

48.55

5.00

8.81

17.61

26.42

35.22

44.03

52.83

61.64

70.44

4.00

13.96

27.91

41.87

55.83

69.79

83.74

97.70

111.66

3.00

25.63

51.25

76.88

102.51

128.13

153.76

179.38

205.01

2.00

63.94

127.88

191.82

255.76

319.70

383.64

447.58

511.53

1.50

136.97

273.94

410.91

547.88

684.85

821.82

958.79

1095.76

1.10

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

1.15

7.20

4.59

9.17

13.76

18.35

22.93

27.52

32.11

36.69

6.00

6.64

13.29

19.93

26.57

33.22

39.86

46.50

53.14

5.00

9.65

19.29

28.94

38.59

48.23

57.88

67.53

77.17

4.00

15.31

30.62

45.94

61.25

76.56

91.87

107.19

122.50

3.00

28.21

56.42

84.62

112.83

141.04

169.25

197.46

225.67

2.00

71.25

142.49

213.74

284.98

356.23

427.47

498.72

569.97

1.50

157.29

314.58

471.87

629.16

786.44

943.73

1101.02

1258.31

1.15

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

1.20

7.20

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

6.00

7.25

14.49

21.74

28.98

36.23

43.47

50.72

57.96

4.00

16.74

33.48

50.22

66.96

83.70

100.43

117.17

133.91

3.00

30.95

61.89

92.84

123.78

154.73

185.67

216.62

247.57

2.00

79.21

158.42

237.63

316.84

396.05

475.26

554.48

633.69

1.50

181.33

362.66

543.99

725.32

906.66

1087.99

1269.32

1450.65

1.20

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

1.25

7.20

5.43

10.86

16.30

21.73

27.16

32.59

38.02

43.46

6.00

7.88

15.75

23.63

31.50

39.38

47.25

55.13

63.01

5.00

11.45

22.91

34.36

45.82

57.27

68.73

80.18

91.64

4.00

18.24

36.48

54.72

72.95

91.19

109.43

127.67

145.91

3.00

33.85

67.69

101.54

135.38

169.23

203.07

236.92

270.76

2.00

87.91

175.83

263.74

351.65

439.57

527.48

615.40

703.31

1.50

210.43

420.87

631.30

841.74

1052.17

1262.61

1473.04

1683.47

1.25

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

1.30

7.20

5.88

11.77

17.65

23.53

29.41

35.30

41.18

47.06

6.00

8.53

17.07

25.60

34.14

42.67

51.20

59.74

68.27

5.00

12.42

24.85

37.27

49.69

62.12

74.54

86.96

99.38

4.00

19.81

39.63

59.44

79.25

99.07

118.88

138.69

158.50

3.00

36.91

73.83

110.74

147.66

184.57

221.49

258.40

295.31

2.00

97.45

194.90

292.35

389.80

487.25

584.70

682.15

779.59

1.50

246.84

493.68

740.52

987.37

1234.21

1481.05

1727.89

1974.73

1.30

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

1.35

7.20

6.35

12.70

19.06

25.41

31.76

38.11

44.47

50.82

6.00

9.22

18.44

27.66

36.88

46.10

55.32

64.55

73.77

5.00

13.43

26.87

40.30

53.74

67.17

80.61

94.04

107.48

4.00

21.46

42.93

64.39

85.86

107.32

128.78

150.25

171.71

3.00

40.16

80.32

120.48

160.64

200.80

240.97

281.13

321.29

2.00

107.93

215.87

323.80

431.73

539.67

647.60

755.54

863.47

1.50

294.76

589.52

884.28

1179.04

1473.80

1768.56

2063.32

2358.08

1.35

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

1.40

7.20

6.84

13.68

20.52

27.36

34.20

41.04

47.89

54.73

6.00

9.94

19.87

29.81

39.75

49.68

59.62

69.55

79.49

5.00

14.49

28.98

43.47

57.96

72.45

86.95

101.44

115.93

4.00

23.19

46.39

69.58

92.78

115.97

139.16

162.36

185.55

3.00

43.59

87.19

130.78

174.38

217.97

261.56

305.16

348.75

2.00

119.51

239.02

358.53

478.04

597.55

717.06

836.58

956.09

1.50

363.64

727.28

1090.92

1454.56

1818.19

2181.83

2545.47

2909.11

1.40

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

1.45

7.20

7.35

14.70

22.05

29.39

36.74

44.09

51.44

58.79

6.00

10.68

21.36

32.04

42.72

53.40

64.08

74.77

85.45

5.00

15.59

31.18

46.78

62.37

77.96

93.55

109.14

124.74

4.00

25.00

50.01

75.01

100.02

125.02

150.03

175.03

200.04

3.00

47.22

94.45

141.67

188.89

236.12

283.34

330.56

377.79

2.00

132.36

264.73

397.09

529.45

661.82

794.18

926.54

1058.91

1.50

483.63

967.26

1450.89

1934.52

2418.15

2901.78

3385.41

3869.04

1.45

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

1.50

7.20

7.88

15.75

23.63

31.50

39.38

47.25

55.13

63.01

6.00

11.45

22.91

34.36

45.82

57.27

68.73

80.18

91.64

5.00

16.74

33.48

50.22

66.96

83.70

100.43

117.17

133.91

4.00

26.90

53.80

80.69

107.59

134.49

161.39

188.29

215.19

3.00

51.06

102.12

153.18

204.24

255.30

306.36

357.42

408.48

2.00

146.73

293.45

440.18

586.90

733.63

880.35

1027.08

1173.81

1.50

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

트립 없음

매개 변수 설정

주의
모터 과열 위험
모터 트립 클래스 매개 변수는 모터의 열역학적 가열 특성으로 설정되어야 합니다. 이 매개 변수를 설정하기 전에 모터 제조업체의 지침을 확인하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

열 과부하 보호 Thermal Overload Protection 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Alarm

  • Alarm + Trip

  • Trip

  • Disable

Alarm + Trip

Service Factor

1.00–1.50 in step of 0.05

1.15

Trip Class

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

10

Alarm Level

80–100% of thermal memory in step of 5%

80% TM

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

Auto

Thermal Reset Level

30–95% of thermal memory in step of 5%

90% TM

Start Inhibit Level

5–100% of thermal memory in step of 5%

90% TM

Auxiliary Fan

  • Disable

  • Enable

Disable

Cool Down Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Cool Down Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Pause Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Pause Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Block Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Block Level

80–95% of thermal memory in step of 5%

80%

Block Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

주의: 열 과부하 보호 Thermal Overload Protection 이 비활성화되면 열 메모리가 증가하고 열 억제 현상이 나타납니다.

서비스 계수

모터의 서비스 계수는 모터 이름 플레이트에 따라 1.00~1.50 사이로 구성할 수 있습니다.

트립 클래스

모터 특성에 따라 트립 클래스를 선택합니다. 는 LTMT main unit 8가지 서로 Thermal Overload Protection 등급클래스 5, 클래스 10, 클래스 15, 클래스 20, 클래스 25, 클래스 30, 클래스 35, 클래스 40에 대한 열 과부하 보호 를 제공합니다.

트립 클래스 및 서비스 계수 선택에 대해서는 트립 시간 차트 항목을 참조하십시오.

경보 수준

경보 수준 Thermal Overload Protection 은 열 메모리의 80%에서 100% 사이에서 설정 가능합니다. LTMT main unit은 열 메모리가 경보 수준을 벗어나면 경보 신호를 생성합니다.

열 초기화 수준

열 과부하 트립은 열 메모리가 Thermal Reset Level.

시작 금지 수준

Start Inhibit Level 은 열 차단 상태를 감지하는 데 사용됩니다. 열 메모리가 시작 금지 수준을 초과하면 열 금지 원인이 설정됩니다.

주의: 모터가 정지되면 열 금지가 나타납니다.

냉각 기능

Cool Down Function 설정된 냉각 시간으로 열 메모리를 재설정할 수 있습니다.

만약 Cool Down Function 이 활성화된 상태에서 열 과부하로 인해 모터가 트립되면, 냉각 시간이 경과한 후 열 메모리가 0으로 재설정됩니다.

일시 정지 기능

정지 시간은 정상 작동 조건(과부하 트립 시 제외)에서 모터가 트립된 후 지정된 냉각 기간을 의미합니다.

이 기간 이후, TeSys Tera 열 메모리를 지워 새로운 콜드 스타트를 가능하게 합니다. 이를 통해 짧은 시간 내에 여러 스타트업을 가능하게 합니다.

차단 기능

Block Function 모든 Thermal Overload Protection 을 설정된 차단 시간 동안 차단할 수 있습니다. 이 기능은 차단 수준에서 열 메모리(TM)를 차단합니다. 자세한 내용은 아래 그래프를 참조하십시오.

A 모터 정지
B 차단 시간
C 차단 수준

보조 팬

보조 팬이 Auxiliary Fan 가 활성화되면 열 메모리가 4배 더 빠르게 냉각됩니다. 이 모드는 냉각 기능 및 일시 정지 기능에 적합하지 않습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.