DOCA0257IT-01

Sovraccarico termico

Descrizione

Il sovraccarico termico è una condizione in cui al motore giunge una corrente superiore al valore nominale, dando luogo a un riscaldamento eccessivo del motore. Il riscaldamento rapido del motore avviene durante il sovraccarico, il tempo di accelerazione e la condizione di blocco del rotore. LTMT main unit calcola la memoria termica (TM) in base alla corrente di funzionamento del motore.

La funzione di protezione da sovraccarico termico genera i seguenti segnali:

  • Allarme: La memoria termica supera il livello di allarme.

  • Disinnesto: La memoria termica raggiunge il 100%.

  • Inibizione termica: Quando il motore è fermo e la memoria termica è superiore al livello di inibizione termica di avvio.

Il grafico seguente mostra la curva di protezione da sovraccarico termico:

Grafico tempo di disinnesto

La Thermal Overload Protection funzione supporta diverse classi di viaggio e impostazioni del fattore di servizio. Le tabelle seguenti mostrano il Thermal Overload Protection tempo di intervento in relazione alla corrente del motore, all impostazione della classe di intervento e all'impostazione del fattore di servizio.

Fattore di servizio

Corrente motore (x IFLC)

Tempo di disinnesto (s)

Classe 5

Classe 10

Classe 15

Classe 20

Classe 25

Classe 30

Classe 35

Classe 40

1,00

7,20

3,46

6,91

10,37

13,83

17,29

20,74

24,20

27,66

6,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

5,00

7,25

14,49

21,74

28,98

36,23

43,47

50,72

57,96

4,00

11,45

22,91

34,36

45,82

57,27

68,73

80,18

91,64

3,00

20,91

41,81

62,72

83,62

104,53

125,43

146,34

167,24

2,00

51,06

102,12

153,18

204,24

255,30

306,36

357,42

408,48

1,50

104,33

208,65

312,98

417,30

521,63

625,95

730,28

834,60

1,00

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

1,05

7,20

3,82

7,63

11,45

15,26

19,08

22,89

26,71

30,52

6,00

5,52

11,04

16,56

22,08

27,60

33,12

38,64

44,16

5,00

8,01

16,01

24,02

32,02

40,03

48,03

56,04

64,04

4,00

12,67

25,34

38,02

50,69

63,36

76,03

88,70

101,37

3,00

23,19

46,39

69,58

92,78

115,97

139,16

162,36

185,55

2,00

57,23

114,46

171,69

228,92

286,15

343,38

400,61

457,84

1,50

119,51

239,02

358,53

478,04

597,55

717,06

836,58

956,09

1,05

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

1,10

7,20

4,19

8,38

12,58

16,77

20,96

25,15

29,34

33,54

6,00

6,07

12,14

18,20

24,27

30,34

36,41

42,48

48,55

5,00

8,81

17,61

26,42

35,22

44,03

52,83

61,64

70,44

4,00

13,96

27,91

41,87

55,83

69,79

83,74

97,70

111,66

3,00

25,63

51,25

76,88

102,51

128,13

153,76

179,38

205,01

2,00

63,94

127,88

191,82

255,76

319,70

383,64

447,58

511,53

1,50

136,97

273,94

410,91

547,88

684,85

821,82

958,79

1095,76

1,10

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

1,15

7,20

4,59

9,17

13,76

18,35

22,93

27,52

32,11

36,69

6,00

6,64

13,29

19,93

26,57

33,22

39,86

46,50

53,14

5,00

9,65

19,29

28,94

38,59

48,23

57,88

67,53

77,17

4,00

15,31

30,62

45,94

61,25

76,56

91,87

107,19

122,50

3,00

28,21

56,42

84,62

112,83

141,04

169,25

197,46

225,67

2,00

71,25

142,49

213,74

284,98

356,23

427,47

498,72

569,97

1,50

157,29

314,58

471,87

629,16

786,44

943,73

1101,02

1258,31

1,15

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

1,20

7,20

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

6,00

7,25

14,49

21,74

28,98

36,23

43,47

50,72

57,96

4,00

16,74

33,48

50,22

66,96

83,70

100,43

117,17

133,91

3,00

30,95

61,89

92,84

123,78

154,73

185,67

216,62

247,57

2,00

79,21

158,42

237,63

316,84

396,05

475,26

554,48

633,69

1,50

181,33

362,66

543,99

725,32

906,66

1087,99

1269,32

1450,65

1,20

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

1,25

7,20

5,43

10,86

16,30

21,73

27,16

32,59

38,02

43,46

6,00

7,88

15,75

23,63

31,50

39,38

47,25

55,13

63,01

5,00

11,45

22,91

34,36

45,82

57,27

68,73

80,18

91,64

4,00

18,24

36,48

54,72

72,95

91,19

109,43

127,67

145,91

3,00

33,85

67,69

101,54

135,38

169,23

203,07

236,92

270,76

2,00

87,91

175,83

263,74

351,65

439,57

527,48

615,40

703,31

1,50

210,43

420,87

631,30

841,74

1052,17

1262,61

1473,04

1683,47

1,25

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

1,30

7,20

5,88

11,77

17,65

23,53

29,41

35,30

41,18

47,06

6,00

8,53

17,07

25,60

34,14

42,67

51,20

59,74

68,27

5,00

12,42

24,85

37,27

49,69

62,12

74,54

86,96

99,38

4,00

19,81

39,63

59,44

79,25

99,07

118,88

138,69

158,50

3,00

36,91

73,83

110,74

147,66

184,57

221,49

258,40

295,31

2,00

97,45

194,90

292,35

389,80

487,25

584,70

682,15

779,59

1,50

246,84

493,68

740,52

987,37

1234,21

1481,05

1727,89

1974,73

1,30

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

1,35

7,20

6,35

12,70

19,06

25,41

31,76

38,11

44,47

50,82

6,00

9,22

18,44

27,66

36,88

46,10

55,32

64,55

73,77

5,00

13,43

26,87

40,30

53,74

67,17

80,61

94,04

107,48

4,00

21,46

42,93

64,39

85,86

107,32

128,78

150,25

171,71

3,00

40,16

80,32

120,48

160,64

200,80

240,97

281,13

321,29

2,00

107,93

215,87

323,80

431,73

539,67

647,60

755,54

863,47

1,50

294,76

589,52

884,28

1179,04

1473,80

1768,56

2063,32

2358,08

1,35

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

1,40

7,20

6,84

13,68

20,52

27,36

34,20

41,04

47,89

54,73

6,00

9,94

19,87

29,81

39,75

49,68

59,62

69,55

79,49

5,00

14,49

28,98

43,47

57,96

72,45

86,95

101,44

115,93

4,00

23,19

46,39

69,58

92,78

115,97

139,16

162,36

185,55

3,00

43,59

87,19

130,78

174,38

217,97

261,56

305,16

348,75

2,00

119,51

239,02

358,53

478,04

597,55

717,06

836,58

956,09

1,50

363,64

727,28

1090,92

1454,56

1818,19

2181,83

2545,47

2909,11

1,40

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

1,45

7,20

7,35

14,70

22,05

29,39

36,74

44,09

51,44

58,79

6,00

10,68

21,36

32,04

42,72

53,40

64,08

74,77

85,45

5,00

15,59

31,18

46,78

62,37

77,96

93,55

109,14

124,74

4,00

25,00

50,01

75,01

100,02

125,02

150,03

175,03

200,04

3,00

47,22

94,45

141,67

188,89

236,12

283,34

330,56

377,79

2,00

132,36

264,73

397,09

529,45

661,82

794,18

926,54

1058,91

1,50

483,63

967,26

1450,89

1934,52

2418,15

2901,78

3385,41

3869,04

1,45

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

1,50

7,20

7,88

15,75

23,63

31,50

39,38

47,25

55,13

63,01

6,00

11,45

22,91

34,36

45,82

57,27

68,73

80,18

91,64

5,00

16,74

33,48

50,22

66,96

83,70

100,43

117,17

133,91

4,00

26,90

53,80

80,69

107,59

134,49

161,39

188,29

215,19

3,00

51,06

102,12

153,18

204,24

255,30

306,36

357,42

408,48

2,00

146,73

293,45

440,18

586,90

733,63

880,35

1027,08

1173,81

1,50

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Nessun disinnesto

Impostazioni dei parametri

ATTENZIONE
PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE
Il parametro classe di disinnesto del motore si deve impostare in base alle caratteristiche del riscaldamento termico del motore. Prima di impostare questo parametro, fare riferimento alle istruzioni del costruttore del motore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

La funzione di Thermal Overload Protection ha le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Alarm

  • Alarm + Trip

  • Trip

  • Disable

Alarm + Trip

Service Factor

1.00–1.50 in step of 0.05

1.15

Trip Class

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

10

Alarm Level

80–100% of thermal memory in step of 5%

80% TM

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

Auto

Thermal Reset Level

30–95% of thermal memory in step of 5%

90% TM

Start Inhibit Level

5–100% of thermal memory in step of 5%

90% TM

Auxiliary Fan

  • Disable

  • Enable

Disable

Cool Down Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Cool Down Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Pause Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Pause Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Block Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Block Level

80–95% of thermal memory in step of 5%

80%

Block Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

NOTA: Quando Thermal Overload Protection è disabilitata, la memoria termica aumenterà e apparirà linibizione termica.

Fattore di servizio

Il fattore di servizio del motore è configurabile da 1,00 a 1,50 in funzione della targhetta identificativa del motore.

Classe disinnesto

Selezionare la classe di intervento in base alle caratteristiche del motore. Il LTMT main unit fornisce Thermal Overload Protection per otto diverse classi di intervento: Classe 5, Classe 10, Classe 15, Classe 20, Classe 25, Classe 30, Classe 35, Classe 40.

Fare riferimento a Grafico tempo di disinnesto per la selezione della classe di disinnesto e del fattore di servizio.

Livello di allarme

Livello di allarme di Thermal Overload Protection è configurabile dall’ 80% al 100% della memoria termica. LTMT main unit genera il segnale di allarme quando la memoria termica supera il livello di allarme.

Livello di reset termico

Il disinserimento termico può essere ripristinato se la memoria termica scende al di sotto del Thermal Reset Level.

Livello di inibizione dell’avviamento

Start Inhibit Level viene utilizzato per rilevare la condizione di inibizione termica. Se la memoria termica supera il livello di inibizione all'avviamento, viene impostata la causa di inibizione termica.

NOTA: Quando il motore si arresta, comparirà l'inibizione termica.

Funzione di raffreddamento

Cool Down Function consente di ripristinare la memoria termica con il tempo di raffreddamento configurato.

Se la Cool Down Function è abilitata e il motore si spegne a causa di un sovraccarico termico, la memoria termica si azzera al termine del tempo di raffreddamento.

Funzione di pausa

Il tempo di pausa è il periodo di raffreddamento specificato per il motore dopo che si è spento in condizioni di funzionamento normali (non durante uno spegnimento per sovraccarico).

Dopo questo periodo, TeSys Tera cancella la memoria termica, consentendo un nuovo avvio a freddo. Ciò consente di avviare più startup in breve tempo.

Funzione blocco

Block Function consente di bloccare la Thermal Overload Protection per il tempo di blocco configurato durante avvio del motore. Questa funzione blocca la memoria termica (TM) a livello di blocco. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla rappresentazione grafica riportata di seguito.

A Arresto motore
B Tempo blocco
C Livello blocco

Ventola ausiliaria

Se la Auxiliary Fan è attivata, la memoria termica si raffredderà quattro volte più velocemente. Questa modalità non è adatta in combinazione con la funzione di raffreddamento e la funzione di pausa.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.