DOCA0257ZH-CN-01

热过载

描述

热过载是指高于额定值的电流流入电机、进而导致电机过热的情形。在过载、加速时间和锁定转子条件下,电机会快速发热。LTMT main unit 根据电机运行电流计算热记忆 (TM) 值。

热过载保护功能生成以下信号:

  • 报警:热记忆值高于报警级别。

  • 脱扣:热记忆值达到 100%。

  • 热禁止:当电机停止且热记忆值高于启动热禁止水平时。

下图显示了热过载保护曲线:

脱扣时间图

Thermal Overload Protection支持不同的脱扣等级和运行率设置。下表显示了Thermal Overload Protection脱扣时间与电机电流、脱扣等级设置和运行率设置之间的关系。

运行率

电机电流 (x IFLC)

脱扣时间(秒)

5 级

10 级

15 级

20 级

25 级

30 级

35 级

40 级

1.00

7.20

3.46

6.91

10.37

13.83

17.29

20.74

24.20

27.66

6.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

5.00

7.25

14.49

21.74

28.98

36.23

43.47

50.72

57.96

4.00

11.45

22.91

34.36

45.82

57.27

68.73

80.18

91.64

3.00

20.91

41.81

62.72

83.62

104.53

125.43

146.34

167.24

2.00

51.06

102.12

153.18

204.24

255.30

306.36

357.42

408.48

1.50

104.33

208.65

312.98

417.30

521.63

625.95

730.28

834.60

1.00

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

1.05

7.20

3.82

7.63

11.45

15.26

19.08

22.89

26.71

30.52

6.00

5.52

11.04

16.56

22.08

27.60

33.12

38.64

44.16

5.00

8.01

16.01

24.02

32.02

40.03

48.03

56.04

64.04

4.00

12.67

25.34

38.02

50.69

63.36

76.03

88.70

101.37

3.00

23.19

46.39

69.58

92.78

115.97

139.16

162.36

185.55

2.00

57.23

114.46

171.69

228.92

286.15

343.38

400.61

457.84

1.50

119.51

239.02

358.53

478.04

597.55

717.06

836.58

956.09

1.05

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

1.10

7.20

4.19

8.38

12.58

16.77

20.96

25.15

29.34

33.54

6.00

6.07

12.14

18.20

24.27

30.34

36.41

42.48

48.55

5.00

8.81

17.61

26.42

35.22

44.03

52.83

61.64

70.44

4.00

13.96

27.91

41.87

55.83

69.79

83.74

97.70

111.66

3.00

25.63

51.25

76.88

102.51

128.13

153.76

179.38

205.01

2.00

63.94

127.88

191.82

255.76

319.70

383.64

447.58

511.53

1.50

136.97

273.94

410.91

547.88

684.85

821.82

958.79

1095.76

1.10

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

1.15

7.20

4.59

9.17

13.76

18.35

22.93

27.52

32.11

36.69

6.00

6.64

13.29

19.93

26.57

33.22

39.86

46.50

53.14

5.00

9.65

19.29

28.94

38.59

48.23

57.88

67.53

77.17

4.00

15.31

30.62

45.94

61.25

76.56

91.87

107.19

122.50

3.00

28.21

56.42

84.62

112.83

141.04

169.25

197.46

225.67

2.00

71.25

142.49

213.74

284.98

356.23

427.47

498.72

569.97

1.50

157.29

314.58

471.87

629.16

786.44

943.73

1101.02

1258.31

1.15

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

1.20

7.20

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

6.00

7.25

14.49

21.74

28.98

36.23

43.47

50.72

57.96

4.00

16.74

33.48

50.22

66.96

83.70

100.43

117.17

133.91

3.00

30.95

61.89

92.84

123.78

154.73

185.67

216.62

247.57

2.00

79.21

158.42

237.63

316.84

396.05

475.26

554.48

633.69

1.50

181.33

362.66

543.99

725.32

906.66

1087.99

1269.32

1450.65

1.20

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

1.25

7.20

5.43

10.86

16.30

21.73

27.16

32.59

38.02

43.46

6.00

7.88

15.75

23.63

31.50

39.38

47.25

55.13

63.01

5.00

11.45

22.91

34.36

45.82

57.27

68.73

80.18

91.64

4.00

18.24

36.48

54.72

72.95

91.19

109.43

127.67

145.91

3.00

33.85

67.69

101.54

135.38

169.23

203.07

236.92

270.76

2.00

87.91

175.83

263.74

351.65

439.57

527.48

615.40

703.31

1.50

210.43

420.87

631.30

841.74

1052.17

1262.61

1473.04

1683.47

1.25

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

1.30

7.20

5.88

11.77

17.65

23.53

29.41

35.30

41.18

47.06

6.00

8.53

17.07

25.60

34.14

42.67

51.20

59.74

68.27

5.00

12.42

24.85

37.27

49.69

62.12

74.54

86.96

99.38

4.00

19.81

39.63

59.44

79.25

99.07

118.88

138.69

158.50

3.00

36.91

73.83

110.74

147.66

184.57

221.49

258.40

295.31

2.00

97.45

194.90

292.35

389.80

487.25

584.70

682.15

779.59

1.50

246.84

493.68

740.52

987.37

1234.21

1481.05

1727.89

1974.73

1.30

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

1.35

7.20

6.35

12.70

19.06

25.41

31.76

38.11

44.47

50.82

6.00

9.22

18.44

27.66

36.88

46.10

55.32

64.55

73.77

5.00

13.43

26.87

40.30

53.74

67.17

80.61

94.04

107.48

4.00

21.46

42.93

64.39

85.86

107.32

128.78

150.25

171.71

3.00

40.16

80.32

120.48

160.64

200.80

240.97

281.13

321.29

2.00

107.93

215.87

323.80

431.73

539.67

647.60

755.54

863.47

1.50

294.76

589.52

884.28

1179.04

1473.80

1768.56

2063.32

2358.08

1.35

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

1.40

7.20

6.84

13.68

20.52

27.36

34.20

41.04

47.89

54.73

6.00

9.94

19.87

29.81

39.75

49.68

59.62

69.55

79.49

5.00

14.49

28.98

43.47

57.96

72.45

86.95

101.44

115.93

4.00

23.19

46.39

69.58

92.78

115.97

139.16

162.36

185.55

3.00

43.59

87.19

130.78

174.38

217.97

261.56

305.16

348.75

2.00

119.51

239.02

358.53

478.04

597.55

717.06

836.58

956.09

1.50

363.64

727.28

1090.92

1454.56

1818.19

2181.83

2545.47

2909.11

1.40

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

1.45

7.20

7.35

14.70

22.05

29.39

36.74

44.09

51.44

58.79

6.00

10.68

21.36

32.04

42.72

53.40

64.08

74.77

85.45

5.00

15.59

31.18

46.78

62.37

77.96

93.55

109.14

124.74

4.00

25.00

50.01

75.01

100.02

125.02

150.03

175.03

200.04

3.00

47.22

94.45

141.67

188.89

236.12

283.34

330.56

377.79

2.00

132.36

264.73

397.09

529.45

661.82

794.18

926.54

1058.91

1.50

483.63

967.26

1450.89

1934.52

2418.15

2901.78

3385.41

3869.04

1.45

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

1.50

7.20

7.88

15.75

23.63

31.50

39.38

47.25

55.13

63.01

6.00

11.45

22.91

34.36

45.82

57.27

68.73

80.18

91.64

5.00

16.74

33.48

50.22

66.96

83.70

100.43

117.17

133.91

4.00

26.90

53.80

80.69

107.59

134.49

161.39

188.29

215.19

3.00

51.06

102.12

153.18

204.24

255.30

306.36

357.42

408.48

2.00

146.73

293.45

440.18

586.90

733.63

880.35

1027.08

1173.81

1.50

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

无脱扣

参数设置

小心
电机过热风险
Motor Trip Class 参数必须根据电机的发热特性进行设置。在设置此参数之前,请参阅电机制造商说明。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

热过载保护 功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Alarm

  • Alarm + Trip

  • Trip

  • Disable

Alarm + Trip

Service Factor

1.00–1.50 in step of 0.05

1.15

Trip Class

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

10

Alarm Level

80–100% of thermal memory in step of 5%

80% TM

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

Auto

Thermal Reset Level

30–95% of thermal memory in step of 5%

90% TM

Start Inhibit Level

5–100% of thermal memory in step of 5%

90% TM

Auxiliary Fan

  • Disable

  • Enable

Disable

Cool Down Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Cool Down Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Pause Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Pause Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Block Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Block Level

80–95% of thermal memory in step of 5%

80%

Block Time

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

注: 禁用热过载保护后,热记忆值将增加,并将执行热禁止。

运行率

可以根据电机铭牌,在 1.00 至 1.50 的范围内,配置电机的运行率。

脱扣等级

根据电机特性,选择脱扣等级。为八个不同的脱扣等级(5 级、10 级、15 级、20 级、25 级、30 级、35 级、40 级)LTMT main unit 提供 热过载保护

请参阅 脱扣时间图,了解如何选择脱扣等级和运行率。

报警级别

热过载保护 的报警级别的配置范围为热记忆值的 80% 至 100%。一旦热记忆值高于报警级别,LTMT main unit 便会生成报警信号。

热复位级别

当如果热记忆值低于热复位级别,则可复位热过载脱扣。

启动禁止级别

启动禁止级别 用于检测热禁止状态。如果热记忆值高于启动禁止级别,则将设置热禁止原因。

注: 电机停止时,将执行热禁止。

冷却功能

冷却功能 允许您按照配置的冷却时间来复位热记忆。

如果启用了冷却功能且电机由于热过载而脱扣,则在冷却时间结束之后,热记忆会复位为零。

暂停功能

暂停时间是指电机在正常运行条件下脱扣后,所规定的冷却等待时间(不包括过载脱扣情况)。

此阶段结束后, TeSys Tera 清除热记忆,允许重新冷启动。这使得在短时间内启动多个项目成为可能。

阻滞功能

阻滞功能 允许您在电机启动期间,在所配置的阻滞时间内,阻止热过载保护 。此功能以特定阻滞级别来阻止热记忆 (TM)。有关详细信息,请参阅下面的图形表示。

A 电机停止
B 阻滞时间
C 阻滞级别

辅助风扇

如果 启用了辅助风扇 ,则热记忆的冷却速度将提升四倍。此模式不适用于冷却功能和暂停功能。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.