DOCA0257ZH-CN-01

相欠流

描述

当电机空载运行时,通常会出现相欠流 状态。

相欠流 保护功能生成以下信号:

  • 报警:电机的任意三相电流低于报警级别。

  • 脱扣:在指定时间延迟内,电机的任意三相电流低于脱扣级别。

参数设置

相欠流 保护功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Alarm

Trip Level

15–100% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

10 s

Alarm Level

15–100% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

Auto

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

5 s

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.