DOCA0257IT-01

Fase sottocorrente

Descrizione

La Phase Under Current si verifica generalmente quando il motore funziona senza carico.

La Phase Under Current genera i seguenti segnali:

  • Allarme: Una delle correnti trifase del motore scende sotto il livello di allarme.

  • Disinnesto: Una qualsiasi delle correnti di fase del motore scende al di sotto del livello di intervento per il ritardo specificato.

Impostazione dei parametri

La Phase Under Current ha le seguenti impostazioni configurabili:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Alarm

Trip Level

15–100% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

10 s

Alarm Level

15–100% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

Auto

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

5 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.