DOCA0257KO-01

아날로그 출력 측정

최대 두 개의 아날로그 출력을 두 개의 LTMTAN21 expansion modules 아날로그 측정을 얻기 위해. 각 모듈에는 하나의 아날로그 출력이 있습니다.

특성

범위

4~20mA

단위

mA

분해능

0.1

새로 고침 간격

100ms

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.