DOCA0257KO-01

과전력

설명

과전력 Over Power 기능은 다음 신호를 생성합니다:

  • 경보: 측정된 유효 전력이 경보 수준을 초과합니다.

  • 트립: 측정된 유효 전력이 지정된 시간 지연 동안 트립 수준을 초과합니다.

매개 변수 설정

과전력 Over Power 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

20–1000% of nominal power in step of 1%

110% of nominal power

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

20–1000% of nominal power in step of 1%

110% of nominal power

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.