DOCA0257KO-01

테스트 기능

장치가 자유 공기 상태에서 시험된 경우, 해당 정보에는 개별 인클로저 내 사용에 대한 평가가 이루어지지 않았음이 명시됩니다.

트립 없는 자체 테스트

경고
의도하지 않은 장비 작동
모터가 접촉기에 연결된 경우 몇 초 동안 모터가 시작될 수 있습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

트립 없이 자체 테스트를 수행하려면 Test/Reset 버튼을 3~15초 동안 누릅니다. 버튼을 해제하면 LTMT main unit LED가 패턴 1로 1초 동안 켜집니다. 1초 후, LTMT main unit LED는 패턴 2로 1초 동안 켜집니다. 테스트 시작 후 2초가 지나면 LTMT main unit은 테스트 모드에서 벗어납니다.

LED

패턴 1 LED 상태

패턴 2 LED 상태

Device

Communication

NS

Motor Status

Trip/Alarm

트립 없는 자체 테스트 모드를 그래픽으로 나타내면 다음과 같습니다.

A

트립 없는 자체 테스트 모드

B

Reset 버튼

C

LED

D

패턴 1

E

패턴 2

트립 포함 자체 테스트(모터가 중지된 경우)

경고
의도하지 않은 장비 작동
모터가 접촉기에 연결된 경우 몇 초 동안 모터가 시작될 수 있습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

트립 명령이 포함된 자가 진단 신호가 LTMTCUF control operator unit, 통신 네트워크 또는 디지털 입력으로부터 LTMT main unit:

  • LED는 LTMT main unit패턴 1로 1초 동안 켜집니다. 1초 후, LTMT main unit LED가 패턴 2로 1초 동안 켜집니다.

  • 트립 디지털 출력의 상태가 2초 동안 변경됩니다.

  • 테스트 시작 후 2초가 지나면 LTMT main unit이 테스트 모드에서 벗어나고 트립 디지털 출력의 상태가 변경됩니다.

LED

패턴 1 LED 상태

패턴 2 LED 상태

Device

Communication

NS

Motor Status

Trip/Alarm

트립 포함 자체 테스트 모드를 그래픽으로 나타내면 다음과 같습니다.

A

트립 포함 자체 테스트 모드

B

Reset 버튼

C

LED

D

패턴 1

E

패턴 2

논리 테스트 모드

경고
예기치 않은 장비 동작
모터는 로직 테스트 모드에서 작동 중일 때 TeSys Tera system 작동 중일 때 모터가 작동하기 시작할 수 있습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

LTMT main unit의 논리 테스트 기능은 모터 시운전 중에 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 LTMT main unit에서 모터의 배선을 확인할 수 있습니다. LTMT main unit의 디지털 입력 중 하나는 논리 테스트 DI로 구성되어야 합니다. LTMT main unit은 논리 테스트 DI의 상태에 따라 논리 테스트 모드를 시작하거나 종료합니다.

논리 테스트 모드에서 LTMT main unit을 통해 모터(접촉기)를 시작하거나 정지하여 배선을 확인하고 다음 금지 조건을 바이패스할 수 있습니다.

  • 열 메모리 금지

  • 최대 시작 금지

  • 저전압 금지

  • 무전압 금지

논리 테스트 모드에서 LTMT main unit을 통해 트립을 초기화하거나 자동으로 초기화할 수 있습니다.

LTMT main unit은 다음과 같은 경우 논리 테스트 모드를 종료합니다.

  • LTMTCTV sensor module에서 전압 감지

  • LTMTCT/LTMTCTV sensor module에서 전류 감지

  • 논리 테스트 DI 상태가 OFF

논리 테스트 모드는 다음 인터페이스를 사용하여 설정할 수 있습니다.

  • PC에서 실행되는 SoMove FDT 컨테이너 소프트웨어를 실행하는 TeSys Tera DTM 표준 웹 서버 기능을 갖추고 설치된

  • LTMTCUF control operator unit.

  • 통신 네트워크를 통한 PLC 또는 DCS

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.