DOCA0257KO-01

온도 측정

TeSys Tera systemLTMT main unit에 대해 최대 1개의 온도 입력을 지원합니다.

LTMT Main Unit에 의해 측정되는 온도

LTMT main unit 온도 입력은 2선식 온도 센서에 연결할 수 있습니다.

다음 유형의 온도 센서 중 하나를 사용할 수 있습니다.

  • PT100

  • PTC (바이너리)

특성

PT100 온도 센서

바이너리 PTC 저항 온도 센서

범위

25~100°C

2700~4000Ω

분해능

0.1°C

새로 고침 간격

500ms

500ms

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.