DOCA0257KO-01

잠긴 로터

설명

잠긴 로터 Locked Rotor 보호 기능은 모터 시동 시 모터를 보호합니다. 잠긴 로터 Locked Rotor 상태는 주로 과도한 부하 또는 로터와 샤프트 사이의 부적절한 연결로 인해 발생합니다. 잠긴 로터 Locked Rotor 보호 기능은 모터 시동 시간 동안에만 활성화됩니다.

잠긴 로터 Locked Rotor 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:

  • 경보: 모터 시작 중에 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 경보 수준을 초과합니다.

  • 트립: 모터 기동 시 지정된 시간 지연 동안 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 트립 수준을 초과합니다.

매개 변수 설정

잠긴 로터 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다.

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Trip Level

150–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

10 s

Alarm Level

150–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.