DOCA0257KO-01

계산된 접지 트립

설명

접지 전류는 3상 시스템의 중성 라인을 통해 흐르는 불균형한 전류입니다. 정상 상태에서 접지 전류는 무시할 수 있거나 영(0)에 가깝습니다. 지상 이동이 발생할 때만 존재합니다.

위험
부적절한 트립 감지
  • Calculated Ground Trip 보호 기능은 접지 전류로 인한 인체 손상을 방지하지 못합니다.
  • Calculated Ground Trip 픽업 설정은 모터 및 관련 장비를 보호하기 위해 반드시 설정되어야 합니다.
  • Calculated Ground Trip 설정은 국가 및 지역 안전 규정과 기준을 준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

접지 전류는 LTMTCT/LTMTCTV sensor module에 의해 내부적으로 계산됩니다. 계산된 지상 이동 거리 Calculated Ground Trip 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:

  • 경보: 계산된 접지 전류가 경보 수준을 초과합니다.

  • 트립: 계산된 지면 전류가 지정된 시간 지연 동안 트립 레벨을 초과합니다.

모터가 시작 상태에 있을 때 성가신 트립 작동을 방지하기 위해 보호 기능을 비활성화할 수 있습니다.

다음과 같이 사용하는 것이 권장됩니다 Calculated Ground Trip 보호 장치로 권장됩니다:

  • IFLCmin= 0.3 A (0.3~3 A 범위, 25 A 및 100 A도 마찬가지).

  • 최소 접지 트립 임계값 = 0.3 A의 50% = 0.15 A.

주의:
  • 보호 설정을 IFLCmin의 50% 미만으로 유지하는 경우, CBCT를 이용한 측정된 접지 트립을 사용하십시오.

  • Calculated Ground Trip 단상 모드에서는 보호 기능이 적용되지 않습니다.

  • FLC의 10% 미만으로 설정된 계산된 접지 전류에는 히스테리시스를 적용할 수 없습니다.

매개 변수 설정

계산된 지상 이동 거리 Calculated Ground Trip 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Trip Level

10–500% of IFLC in step of 1%

20% of IFLC

Time Delay

0.05–600.00 s in step of 0.01 s

0.2 s

Alarm Level

10–500% of IFLC in step of 1%

20% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Function While Motor Starting

  • Disable

  • Enable

Disable

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.