DOCA0257KO-01

전류 위상 역전

설명

현재 Current Phase Reversal 보호 기능은 삼상 모터의 잘못된 배선을 식별하는 데 도움을 줍니다.

현재 Current Phase Reversal 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:

  • 경보: 감지된 전류 위상 시퀀스가 위상 회전 설정과 일치하지 않는 경우

  • 트립: 감지된 전류 위상 시퀀스가 지정된 지연 시간 동안 위상 회전 설정과 일치하지 않는 경우

주의: Current Phase Reversal 단상 모드에서는 적용되지 않습니다.

매개 변수 설정

현재 Current Phase Reversal 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Alarm + Trip
  • Trip

Trip

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.