DOCA0257KO-01

직접 온라인

설명

직접 온라인 스타터에는 다음과 같은 디지털 입력 및 출력이 필요합니다.

  • 모터 로컬 시작 및 로컬 정지에 대한 디지털 입력 2개

  • 모터 실행 명령 접촉기 출력 1에 대한 디지털 출력 1개

배선도

직접 온라인 모드인 TeSys Tera system의 배선도 예:

KM1: 접촉기 출력 1

논리 다이어그램

다음 다이어그램에서는 직접 온라인 스타터의 논리 다이어그램을 보여 줍니다.

작동 원리

직접 온라인 모드를 선택하면 다음 소스 중 하나에서 모터를 시작할 수 있습니다.

위의 소스 중 하나에서 시작 명령이 수신되고 모터가 시작 준비 완료(즉, 금지 원인 감지됨 없음) 상태인 경우 TeSys Tera system은 접촉기 출력 1을 활성화합니다.

TeSys Tera system은 다음과 같은 모터 정지 원인 중 하나가 감지되면 접촉기 출력 1을 비활성화합니다.

DI/DO 기본 할당

직접 온라인 스타터 유형이 선택된 경우 디지털 입력 및 디지털 출력의 기본 할당과 설정은 다음과 같습니다.

DI parameters

DI01 settings

DI02 settings

DI03 settings

DI04 settings

Trigger type

Active high

Active low

Active high

Active high

Input source

Local-START> DI

Local-STOP DI

Other

Mode Selection 1

Validation time

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO parameters

DO01 settings

DO02 settings

DO03 settings

Active type

Active high

Active high

Active high

Input source

CONTACTOR OUTPUT 1

Alarm Status

Trip Status

Tag

CNTR OP 1

Alarm DO

Trip DO

Output type

Level

Level

Level

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.