DOCA0257KO-01

LTMT Expansion Module

최대 5개의 LTMT expansion moduleLTMT main unit하나에 연결할 수 있습니다. 에 대한 자세한 LTMT expansion module 내용은 LTMT 확장 모듈을 참조하십시오.

전면 설명

LTMT expansion module 전면에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

A

입력 커넥터 1

B

입력 커넥터 2

C

RJ45 모듈을 본체 또는 다른 장치에 연결하기 위한 LTMT expansion modules

D

상태 LED

E

출력 커넥터 3

상태 LED

LED 상태

설명

꺼짐

전원 끄기

녹색

LTMT expansion module이 준비되었으며 LTMT main unit과 통신합니다

빨간색 깜박임

  • LTMT main unit과의 통신이 설정되지 않았습니다

  • 펌웨어 업데이트가 진행 중입니다

빨간색

내부 오류가 감지되었거나 구성 오류가 감지되었습니다

확장 포트

각각 LTMT expansion module 각각 두 개의 RJ45 연결을 위한 LTMT main unit 데이지 체인 방식으로 연결됩니다.

배선 및 연결에 대한 자세한 내용은 TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN를 참조하십시오.

4개의 디지털 입력 및 2개의 디지털 출력을 지원하는 LTMT 확장 모듈

LTMTIN42•• 확장 모듈은 다음과 같은 기능을 갖추고 있습니다:

  • 4개의 디지털 입력(EN61131-2 표준에 따른 유형 1).

  • 두 개의 잠재적 자유 디지털 출력, 상시 개방 접점.

디지털 입력은 외부 전원 공급 장치에 의해 전원이 공급됩니다. 해당 장치의 입력 공급 전압은 LTMTIN42BD expansion module 의 입력 전원 전압은 24 Vdc이며, LTMTIN42FM expansion module 의 경우 IEC 기준 100–265 Vac/dc, UL 기준 110–240 Vac/dc입니다.

다음과 같은 플러그인 단자와 핀 배열을 갖습니다: LTMTIN42•• expansion modules 다음과 같은 플러그인 단자와 핀 배열을 가지고 있습니다:

커넥터

단자

설명

1

I.5

디지털 입력 5

I.C

디지털 입력의 공통

I.6

디지털 입력 6

2

I.7

디지털 입력 7

-

연결 없음

I.8

디지털 입력 8

 

3

C1

34

디지털 출력의 공통

O2

35

디지털 출력 2

O1

33

디지털 출력 1

2개의 아날로그 입력 및 1개의 아날로그 출력을 지원하는 LTMT 확장 모듈

LTMTAN21 expansion modules 가지고 있다:

  • 아날로그 입력 4~20mA 2개

  • 아날로그 출력 4~20mA 1개

다음과 같은 플러그인 단자와 핀 배열을 갖습니다: LTMTAN21 expansion modules 다음과 같은 플러그인 단자와 핀 배열을 가지고 있습니다:

커넥터

단자

설명

1

I1+

아날로그 입력 1 (+) 단자

 

연결 없음

I1–

아날로그 입력 1 (-) 단자

2

I2+

아날로그 입력 2 (+) 단자

 

연결 없음

I2–

아날로그 입력 2 (-) 단자

 

3

O+

아날로그 출력 (+) 단자

 

연결 없음

O-

아날로그 출력 (-) 단자

 
 
 
 

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.