DOCA0257KO-01

초기화 모드

경고
의도하지 않은 장비 작동
  • 가 유지 모드로 동작 중이고 해당 시작 입력이 ON 상태인 경우, 리셋 명령은 LTMT main unit모터를 즉시 재시작합니다.
  • 장비는 현지 및 국가 안전 규약과 규정을 준수하여 운영해야 합니다.
  • 이 장비는 자격을 갖춘 전기 기술자만 운영해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

각 보호 기능의 초기화 모드는 개별적으로 설정할 수 있습니다. 초기화 모드는 보호 기능이 한번 트립된 후에 원래 상태로 복구되는 방법을 정의합니다. 동일한 보호 기능에 대해 여러 초기화 모드를 설정할 수 있습니다.

초기화 모드

설명

Auto

열 과부하 보호를 위해 열 메모리가 열 초기화 수준 미만으로 떨어지면 트립이 자동으로 초기화됩니다.

다른 보호를 위해, 픽업이 초기화되고 자동 초기화 시간이 경과한 후 트립이 자동으로 초기화됩니다.

Reset Key

여행 초기화는 LTMTCUF control operator unit 또는 DTM 제어판 섹션의 LTMT main unit 또는 DTM 제어판 섹션의 트립 리셋을 통해 가능합니다.

DI

트립 초기화는 디지털 입력을 통해 가능합니다. 디지털 입력 중 하나는 트립 초기화 신호로 구성되어야 합니다.

Communication

트립 초기화는 통신 네트워크를 통해 PLC 또는 DCS에서 가능합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.