DOCA0257KO-01

접지 전류

설명

접지 전류는 3상 시스템의 중성 라인을 통해 흐르는 불균형한 전류입니다. 정상 상태에서 접지 전류는 무시할 수 있거나 영(0)에 가깝습니다. 이는 접지 트립이 발생할 때만 존재합니다.

접지 전류:

  • 측정된 상전류에서 LTMTCT/LTMTCTV sensor module에 의해 내부적으로 계산됩니다.

  • LTMTCT••T/LTMTCTV••T horizontal sensor module중 하나에 연결된 외부 접지 전류 변압기로 측정됩니다.

주의: 단상 모드에서는 계산된 접지 전류를 사용할 수 없습니다.

계산된 접지 전류

접지 전류는 LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module에 의해 내부적으로 계산되며 3상 전류 값의 벡터 합과 같습니다.

특성

단위

암페어(A)

분해능

0.001A

새로 고침 간격

100ms

측정된 접지 전류

측정된 접지 전류가 계산된 접지 전류보다 정확합니다.

접지 전류는 외부 접지 전류 변압기를 사용하여 측정할 수 있습니다.

특성

단위

암페어(A)

분해능

0.001A

새로 고침 간격

100ms

주의: 이 단자는 20~20000 mA의 접지 전류를 측정할 수 있습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.