DOCA0257KO-01

주파수

설명

LTMT main unit은 모터에 공급되는 3상 전압의 주파수를 측정합니다. 주파수 기능은 상 1 전압을 기반으로 측정된 값을 제공합니다. 상 1 전압이 손실되면 주파수가 측정되지 않습니다.

특성

특성

단위

Hz

분해능

0.01Hz

새로 고침 간격

20ms

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.