DOCA0257KO-01

디지털 출력

경고
의도하지 않은 기계 작동
  • DO 설정을 변경하면 단락이 발생하거나 부하에 전원이 공급될 수 있습니다.
  • DO 설정에 따라 적절한 배선이 이루어졌는지 확인하십시오.
  • DO 설정을 변경하는 동안 3상 전원 공급이 차단되었는지 확인해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

TeSys Tera system은 최대 13개의 디지털 출력을 지원합니다.

  • LTMT main units의 디지털 출력 3개

  • LTMT expansion modules을 통해 디지털 출력 최대 10개

출력 구성

디지털 출력은 다음 인터페이스 중 하나를 사용하여 구성할 수 있습니다.

  • FDT 컨테이너에 내장된 TeSys Tera DTM(예: SoMove 소프트웨어)을 실행 중인 PC

  • LTMTCUF control operator unit.

  • 통신 네트워크를 통한 PLC 또는 DCS

각 디지털 출력에는 다음과 같은 매개 변수가 있습니다.

Parameter

Setting range

Active type

  • Active high

  • Active low

Output type

  • Level

  • Pulse

Pulse time

0 to 60000 ms in step of 10 ms

Input source

See list in input source

디지털 출력은 선택된 모터 스타터 유형에 따라 기본적으로 설정됩니다.

출력 유형

활성 유형, 출력 유형 및 펄스 시간(t) 매개 변수는 LTMT main unit에서 출력 정보(A)가 처리되는 방식을 정의하며, 계전기 출력(B)에 의해 전송되는 물리적 정보에서 변환됩니다.


활성 하이 수준 출력
활성 로우 수준 출력
활성 하이 펄스 출력

활성 로우 펄스 출력

DO 입력 소스

가장 많이 사용되는 입력 소스는 다음 표에 나와 있습니다.

Index

Input source

232

Pickup status

233

Alarm status

234

Trip status

235

Motor stop error detection

504

CONTACTOR OUTPUT 1

505

CONTACTOR OUTPUT 2

506

CONTACTOR OUTPUT 3

507

CONTACTOR OUTPUT 4

508

CONTACTOR OUTPUT 5

입력 소스의 전체 목록은 부록의 입력 소스 항목을 참조하십시오.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.