DOCA0257KO-01

백스핀 방지 타이머

설명

백스핀 방지 타이머는 모터가 기계적으로 정지될 때까지 대기하는 용도로 사용됩니다.

모터가 (전기적으로) 정지되면 이 기능은 사전 정의된 지연 시간이 경과할 때까지 LTMT main unit을 금지 모드로 유지합니다.

매개 변수 설정

백스핀 방지 타이머 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다.

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Time Delay

0–60000 s in step of 1 s

0 s

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.