DOCA0257KO-01

문서 정보

문서 적용범위

이 가이드는 TeSys Tera system을 사용하는 데 필요한 완전한 정보를 제공하며, 다음을 포함합니다.

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

  • LTMT expansion module
  • LTMTCUF control operator unit

이 가이드의 목적은 다음과 같습니다.

  • TeSys Tera system 및 해당 구성 요소를 구성하고 운영하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

  • TeSys Tera system의 계측, 모니터링, 보호 및 제어 기능에 대해 설명합니다.

이 가이드의 대상은 다음과 같습니다.

  • 설계 엔지니어

  • 시스템 통합 사업자

  • 시스템 운영자

유효성 정보

이 문서는 다음과 같은 공인 TeSys Tera system구성 요소에 대해 유효합니다.

제품 레퍼런스

설명

범위

LTMTEFM

LTMT main unitEtherNet/IP 또는 Modbus TCP/IP 프로토콜로 사용

100–240 Vac/Vdc

LTMTEBD

LTMT main unit EtherNet/IP 또는 Modbus TCP/IP 프로토콜 사용

24Vdc

LTMTMFM

LTMT main unit Modbus RTU 프로토콜 사용

100–240 Vac/Vdc

LTMTMBD

LTMT main unit Modbus RTU 프로토콜 사용

24 Vdc

LTMTPFM

LTMT main unit PROFIBUS DP 프로토콜 사용

100–240Vac/Vdc

LTMTPBD

LTMT main unit PROFIBUS DP 프로토콜 사용

24Vdc

LTMTCT3T

LTMT horizontal sensor module 전류 변압기 포함

전류 범위 = 0.3–3A

LTMTCT25T

LTMT horizontal sensor module 전류 변압기 포함

전류 범위 = 2.5-25A

LTMTCT100T

LTMT horizontal sensor module 전류 변압기 포함

전류 범위 = 10-100 A

LTMTCTV3T

LTMT horizontal sensor module 전류 및 전압 변압기 포함

  • 전류 범위 = 0.3-3A

  • 전압 범위 = 60-690Vac

LTMTCTV25T

LTMT horizontal sensor module 전류 및 전압 변압기 포함

  • 전류 범위 = 2.5-25 A

  • 전압 범위 = 60-690Vac

LTMTCTV100T

LTMT horizontal sensor module 전류 및 전압 변압기 포함

  • 전류 범위 = 10-100 A

  • 전압 범위 = 60-690Vac

LTMTCTV3UT

LTMT horizontal sensor module 전류 및 전압 변압기 포함

  • 전류 범위 = 0.3–3A

  • 전압 범위 = 60-600Vac

LTMTCTV25UT

LTMT horizontal sensor module 전류 및 전압 변압기 포함

  • 전류 범위 = 2.5-25 A

  • 전압 범위 = 60-600Vac

LTMTCTV100UT

LTMT horizontal sensor module 전류 및 전압 변압기 포함

  • 전류 범위 = 10-100A

  • 전압 범위 = 60-600Vac

LTMTIN42FM

LTMT expansion module (디지털 입력 4개 및 디지털 출력 2개 포함)

  • IEC 규격: 100-265Vac/dc

  • UL 규격: 110–240Vac/dc

LTMTIN42BD

LTMT expansion module (디지털 입력 4개 및 디지털 출력 2개 포함)

24Vdc

LTMTAN21

LTMT expansion module (아날로그 입력 2개 및 아날로그 출력 1개 포함)

4~20mA

LTMT9RJ1015

LTMT main unit - LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 커넥터 케이블

0.15m(5.9인치) 길이

LTMT9RJ105

LTMT main unit - LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 커넥터 케이블

0.5m(19.6인치) 길이

LTMTCUF

LTMTCUF control operator unit

LTMT9RJ102

LTMT main unit - LTMTCT/LTMTCTV sensor module 케이블

0.2m(7.874인치) 길이

LTMT9RJ401

LTMT main unit - LTMT expansion module RJ45 커넥터 케이블

0.1m(3.9인치) 길이

LTMT9EX10

LTMT main unit - LTMT expansion module 케이블

1m(39.37인치) 길이

LTMT9CU10S

LTMT main unit - LTMTCUF control operator unit

1m(39.37인치) 길이

LTMT9CU30S

LTMT main unit - LTMTCUF control operator unit

3m(118.11인치) 길이

이 문서에 설명되어 있는 몇몇 기능의 제공 여부는 TeSys Tera system에서 사용되는 커뮤니케이션 프로토콜 및 이에 설치된 물리적 모듈에 따릅니다.

일반 사이버 보안 정보

최근 몇 년 사이에 네트워크화한 기계와 생산 공장의 수가 증가함에 따라 무단 액세스, 데이터 유출, 운영 중단 등 사이버 위협의 잠재성도 그에 상응하여 증가했습니다. 따라서 자산과 시스템을 이러한 위협에서 보호하는 데 도움이 되는 가능한 모든 사이버 보안 조치를 반드시 고려하셔야 합니다.

Schneider Electric 제품을 안전하게 보호하는 데 도움이 되려면 Cybersecurity Best Practices 문서에 설명된 사이버 보안 모범 사례를 시행하시는 것이 가장 좋습니다.

Schneider Electric은 다음과 같은 정보와 지원을 추가로 제공합니다.

제품 관련 사이버 보안 정보

자세한 내용은 TeSys Tera Motor Management System Cybersecurity Guide – DOCA0260EN 항목을 참조하십시오.

환경 데이터

제품 규정 준수 및 환경 정보는 Schneider Electric Environmental Data Program을 참조하십시오.

이 문서의 번역 언어

이 문서는 다음 언어로 제공됩니다.

  • 영어

  • 중국어

  • 프랑스어

  • 독일어

  • 이탈리아어

  • 한국어

  • 스페인어

관련 문서

문서 제목

설명

참조 번호

TeSys Tera Motor Management System Catalog

카탈로그

  • TeSys Tera system에 대해 설명합니다.

  • TeSys Tera의 기술 특성을 포함합니다.

LVCATENTER

TeSys Tera Motor Management System Installation Guide

이 가이드에서는 LTMT main unit, LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module, LTMT expansion moduleLTMTCUF control operator unit의 설치, 시운전 및 유지보수에 대해 설명합니다.

DOCA0356EN

TeSys Tera Motor Management System Modbus RTU Communication Guide

이 가이드는 Modbus RTULTMT main unit네트워크 프로토콜 통신에 대해 설명합니다.

DOCA0355EN

TeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP 통신 안내서

이 안내서는 PROFIBUS DPLTMT main unit 네트워크 프로토콜 통신에 대해 설명합니다.

DOCA0256EN

TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF User Guide

이 가이드에서는 LTMTCUF control operator unit의 설치, 구성 및 사용 방법에 대해 설명합니다.

DOCA0233EN

TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide

이 가이드에서는 TeSys Tera DTM의 제어 기능을 사용자 정의하는 데 사용할 수 있는 TeSys Tera Motor Management SystemLibrary에 대해 설명합니다.

DOCA0275EN

TeSys Tera Motor Management System DTM Library Release Note

이 문서는 TeSys Tera DTM에 대한 중요한 정보를 제공합니다.

DOCA0279EN

TeSys Tera Motor Management System Firmware Release Note

이 가이드에서는 TeSys Tera system 펌웨어 패키지에 대한 중요한 정보를 제공하며, 새로운 기능 및 향상된 기능에 대한 요약을 제공합니다.

DOCA0276EN

TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP 통신 안내서

이 안내서는 EtherNet/IPLTMT main unit네트워크 프로토콜 통신에 대해 설명합니다.

DOCA0258EN

TeSys Tera Motor Management System 사이버 보안 가이드

이 가이드는 TeSys Tera Motor Management System에 대한 사이버 보안 측면에 대한 정보를 제공합니다. 이 가이드에서는 운영 기술 네트워크 또는 회사 시리얼 또는 Ethernet 네트워크를 보호하는 방법에 대해 설명합니다.

DOCA0260EN

문서를 온라인으로 찾으시려면 Schneider Electric 다운로드 센터(www.se.com/ww/en/download/)를 방문하십시오.

비포용적이거나 몰지각한 용어에 관한 정보

책임감 있고 포용적인 기업으로서 Schneider Electric은 비포용적이거나 몰지각한 용어가 포함된 홍보물과 제품을 지속적으로 업데이트하고 있습니다. 그러나 이 같은 노력에도 불구하고 당사 콘텐츠에는 일부 고객에게 부적절하다고 여겨지는 용어가 들어 있을 수 있습니다.

상표

QR 코드는 일본 및 그 외 국가에서 DENSO WAVE INCORPORATED의 등록 상표입니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.