DOCA0257KO-01

정상 역과전류

설명

TeSys Tera system 제공하는 Normal Inverse Overcurrent (IEC 등급 A – 표준 역전) 보호 기능을 제공합니다.

정상 역과전류의 Normal Inverse Overcurrent 보호의 작동 시간은 다음 공식으로 주어집니다:

변수 정의:

  • T = 트립 시간

  • TMS = 시간 승수

  • k와 α는 곡선 유형 상수입니다. 표준 역곡선의 경우 k = 0.140 및 α = 0.020입니다.

  • I = 실제 전류

  • Ip= 픽업 전류 설정

Normal Inverse Overcurrent 보호 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:

  • 경보: 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 경보 수준을 초과합니다.

  • 트립: 모터의 3상 전류 중 어느 하나라도 IEC A급 곡선 및 시간 지연(TMS) 설정에서 도출된 시간 동안 트립 수준을 초과할 경우

매개 변수 설정

Normal Inverse Overcurrent 보호 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Time Delay (TMS)

0.1–20.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.