DOCA0257KO-01

유효 전력, 무효 전력 및 피상 전력

3상 모터

3상 모터의 유효 전력, 무효 전력 및 피상 전력에 대한 공식은 다음과 같습니다.

  • 실제 전력이라고도 하는 유효 전력은 평균 RMS 전력을 측정합니다. 3상 모터 P(kW)의 총 유효 전력은 다음 공식으로 계산됩니다.

  • 무효 전력 측정값 Q(kVAR)는 다음 공식으로 계산됩니다.

  • 피상 전력 측정값 S(kVA)는 다음 공식으로 계산됩니다.

단상 모터

단상 모터의 유효 전력, 무효 전력 및 피상 전력에 대한 공식은 다음과 같습니다.

  • 유효 전력: P(kW) = |(VL1 x IL1 x cosφ)|

  • 무효 전력: Q(kVAR) = |(VL1 x IL1 x sinφ)|

  • 피상 전력: S(kVA) = |(VL1 x IL1)| 

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.