DOCA0257KO-01

전류 위상 시퀀스

LTMT main unit은 3상 모터 공급 전원의 전류 위상 시퀀스를 감지합니다.

  • L123: 각도 0°의 L1 전류, 각도 240°의 L2 전류, 각도 120°의 L3 전류

  • L132: 각도 0°의 L1 전류, 각도 120°의 L2 전류, 각도 240°의 L3 전류

  • CTWF: 전류 변압기 배선 트립 감지됨 LTMT main unit. 예를 들어, 3상 중 하나가 반대 방향으로 배선됩니다.

주의: 단상 모드에서는 현재 위상 순서를 확인할 수 없습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.