DOCA0257KO-01

LTMT Main Unit

LTMT main unit은 보호, 제어, 모니터링, 데이터 저장, 통신 등과 같은 기능을 제공하기 위해 다양한 모듈과 협력하는 TeSys Tera system의 주 모듈입니다.

LTMT main unit에서는 다음과 같은 통신 프로토콜을 사용할 수 있습니다.

  • Modbus RTU
  • PROFIBUS DP

  • EtherNet/IPModbus TCP/IP

LTMT main unit의 이점은 다음과 같습니다.

  • LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor moduleLTMT expansion modules에 전원을 공급합니다.

  • LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module 유형의 영향을 받지 않습니다. LTMT main unit은 전류 기반 보호 또는 전류 및 전압 기반 보호에 사용할 수 있습니다.

  • LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module상단에 장착하여 기본 모듈의 폭을 줄일 수 있습니다.

통신 인터페이스 필드 버스를 제외하고, 모든 LTMT main unit 연결 방식은 모든 변형에서 동일하게 유지됩니다.

TeSys Tera system 설치에 대한 자세한 내용은 TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN를 참조하십시오.

전면 설명

A

디지털 입력 커넥터

B

RJ45 연결용 LTMT expansion module

C

RJ45 for HMI PC 연결

D RJ45 EtherNet/IP 통신을 Modbus TCP/IP 위한 포트
E

장치 실드 접지 단자

F

온도 입력 커넥터

G

전원 공급 장치 커넥터

H

제품 정보 페이지로 연결되는 QR 코드

I

Trip/Reset 버튼

J

상태 LED

K

디지털 출력 커넥터

상태 LED

LED 이름

LED 색상 표시

설명

Device

꺼짐

전원 끄기

녹색 켜짐

LTMT main unit 정상 상태입니다(전원 켜기 후 자체 테스트를 거쳐 작동됨)

녹색 깜박임

  • LTMT main unit이 논리 테스트 모드입니다

  • 펌웨어 업그레이드 확인 및 펌웨어 업그레이드 진행 중

빨간색 켜짐

내부 오류가 감지되었거나 구성 오류가 감지되었습니다

빨간색 깜박임

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module 또는 LTMT expansion modules 간의 통신이 손실되었습니다.

폴백(LTMTP•• 및 LTMTM••)

Motor

꺼짐

모터가 금지 상태입니다

녹색 켜짐

모터가 정지 상태이고 시작할 준비가 되었습니다

녹색 깜박임

모터가 작동 중입니다

Trip/Alarm

꺼짐

트립 또는 경보 조건이 없습니다

파란색 깜박임

경보 조건이 있습니다

파란색 켜짐

픽업 조건이 있습니다

빨간색 깜박임

LTMT main unit이 트립되었으며 트립 조건이 여전히 존재합니다. 트립을 초기화할 수 없습니다.

빨간색 켜짐

LTMT main unit이 트립되었으며 트립 조건이 존재하지 않습니다. 트립을 초기화할 수 있습니다.

NS*

꺼짐

전원이 공급되지 않음 또는 IP 주소 없음

녹색 계속 켜짐

구성된 클라이언트가 연결되었으며 IO 연결이 설정되었거나 장치가 대체 IP 상태입니다.

녹색 깜빡임*

IP 주소가 구성되었지만 IO 연결이 설정되지 않았습니다

빨간 깜빡임(6)

통신 손실 또는 연결 시간 초과

녹색 또는 빨간색이 한 번 깜빡임*

장치 전원이 켜질 때 자체 테스트를 수행합니다

LK *

꺼짐

연결이 설정되지 않았습니다 

노란색 계속 켜짐

링크

노란색 깜박임

활성

ACT*

꺼짐

10Mbps 속도 

녹색, 계속 켜짐

100Mbps 속도 

커밋*

꺼짐

PLC 또는 DCS와의 통신이 설정되지 않았습니다

녹색 켜짐

PLC 또는 DCS와의 통신이 설정되었습니다

빨간색 깜박임

PLC 또는 DCS와의 통신이 끊겼습니다

Trip/Reset Button

Trip/Reset 버튼을 사용하여 다음 기능을 수행합니다.

기능

설명

절차

트립 초기화

초기화할 수 있는 모든 트립을 초기화합니다.

버튼을 누르고 3초 이내에 해제합니다.

자체 테스트

다음과 같은 경우 자체 테스트를 수행합니다.

  • 트립이 없습니다.

  • 테스트 모드 기능이 활성화되었습니다.

버튼을 3 s초 이상 15 s초를 넘지 않도록 길게 누릅니다.

기본값으로 되돌리기

모터가 정지 상태인 경우 LTMT main unit 매개 변수를 기본값으로 되돌립니다. 모터가 시작 또는 실행 상태인 경우 기본값으로 되돌리기는 무시됩니다.

버튼을 15 s초 이상 20 s초를 넘지 않도록 길게 누릅니다.

버튼을 15초 이상 누르면 트립/경보 LED가 파란색으로 깜박입니다.

버튼이 눌려진 동안 LTMT main unit 버튼을 놓으면 매개변수가 기본값으로 재설정됩니다.

트립 유도

내부 걸린 리셋 키 트립으로 LTMT main unit 내부 고착된 리셋 키 트립에 넣으십시오.

버튼을 20 s초 이상 길게 누릅니다.

여행 LTMT main unit 여행과 여행은 Trips 기록부에 로그에 기록됩니다.

디지털 입력

LTMT main unit에는 전위가 없는 디지털 입력(EN61131-2 표준에 따른 1형) 4개가 있습니다.

디지털 입력은 내부적으로 전원을 공급받을 수 있습니다. LTMT main unit.

디지털 입력에 내부적으로 전원이 공급될 때 4개의 디지털 입력 I.1, I.2, I.3 및 I.4가 사용될 수 있습니다.

디지털 출력

경고
의도하지 않은 장비 작동
스타터와 함께 모터가 작동 중일 때:
  • 정상 상태: 디지털 출력 LTMT main unitLTMT expansion module 는 NC 상태를 유지하며 DO 입력 소스를 따릅니다.
  • 성능 저하 상태: 만약 LTMT main unit 그리고 LTMT expansion module 케이블이 분리되면, LTMT main unit 는 NO 상태가 되고, LTMT expansion module 의 디지털 출력은 계속해서 NC 상태를 유지합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

LTMT main unit에는 디지털 출력 3개가 있습니다.

  • NO 접점이 있는 출력 2개

  • NO+NC 접점이 있는 출력 1개

LTMT Main Unit 온도

2선식 PT100 또는 PTC 온도 센서를 LTMT main unit에 연결할 수 있습니다.

확장 포트

확장 포트는 선택 사양인 LTMT expansion modulesLTMT main unit에 연결하는 데 사용됩니다. 모두 LTMT expansion modules 모두 데이지 체인으로 연결됩니다.

LTMT HMI 포트

해당 LTMT HMI 포트는 선택 사항인 LTMTCUF control operator unitLTMT main unit. 케이블에 대한 자세한 내용은 케이블 항목을 참조하십시오.

차폐 커넥터의 핀 배열 RJ45 커넥터의 LTMT HMI 포트의 차폐 커넥터 핀 배열은 다음과 같습니다:

핀 번호

신호

설명

1

연결되지 않음

2

연결되지 않음

3

연결되지 않음

4

D1 또는 D(B)

트랜시버 단자 1

5

D0 또는 D(A)

트랜시버 단자 0

6

연결되지 않음

7

+5V

LTMTCUF control operator unit측 보조 전원 공급

8

0VL

신호 및 전원 공급 장치 공통

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.