DOCA0257KO-01

AO 설정

설명

TeSys Tera system최대 두 개의 아날로그 출력(AO)과 두 개의 를 지원합니다.LTMTAN21 expansion modules.

매개 변수 설정

AO Settings 함수는 다음과 같은 구성 가능한 설정을 가지고 있습니다:

Parameter

Setting range

Default value

AO1 Source

  • None

  • L1 RMS Current

  • L2 RMS Current

  • L3 RMS Current

  • Average Current

  • L1–L2 RMS Voltage

  • L2–L3 RMS Voltage

  • L3–L1 RMS Voltage

  • Average Voltage

  • System Frequency

  • Total Active Power

  • Total Apparent Power

None

아날로그 출력 소스 설정

이 표에는 각 아날로그 출력 소스의 최소 및 최대 설정 값이 나와 있습니다.

Analog Output source

Default Value

AO1 source minimum range

AO1 source maximum range

None

None

0

0

L1 RMS current

10 %FLC1

10 %FLC1

1000 %FLC1

L2 RMS current

10 %FLC1

10 %FLC1

1000 %FLC1

L3 RMS current

10 %FLC1

10 %FLC1

1000 %FLC1

Average current

10 %FLC1

10 %FLC1

1000 %FLC1

L1-L2 RMS voltage

20 %Vn

20 %Vn

150 %Vn

L2-L3 RMS voltage

20 %Vn

20 %Vn

150 %Vn

L3-L1 RMS voltage

20 %Vn

20 %Vn

150 %Vn

Average voltage

20 %Vn

20 %Vn

150 %Vn

System frequency

50 %NominalHz

50 %NominalHz

150 %NominalHz

Total active power

20 %Pn

20 %Pn

1000 %Pn

Total apparent power   

20 %Pn

20 %Pn

1000 %Pn

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.