DOCA0257KO-01

정지 오류 감지

설명

정지 명령을 내린 후에도 접촉기 용착으로 인해 모터가 정지하지 않으면 모터 정지 오류 감지 기능이 트립 신호를 제공하여 모터를 다른 방식으로 정지시킵니다.

이 기능은 정지 신호가 설정된 후 전류를 모니터링합니다. 정지 신호가 설정된 후 지연 시간 설정에 지정된 시간 동안 3상 전류 중 어느 하나라도 여전히 존재하는 경우 이 기능은 트립 신호를 트리거합니다.

주의: 모터 정지 오류 감지 트립 신호가 TeSys Tera 디지털 출력 중 하나로 구성되어 대체 접촉기를 제어하거나 업스트림 장치에 신호를 보내는지 확인하십시오.

매개 변수 설정

모터 정지 오류 감지 기능에는 다음과 같은 구성 가능한 설정이 있습니다.

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

DI + Reset Key

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.