DOCA0257KO-01

아날로그 입력 보호

설명

최대 4개의 아날로그 입력이 가능하며, 최대 2개까지 연결할 수 있습니다. LTMTAN21 expansion modules. 각각의 LTMT expansion module아날로그 입력(AI)에는 보호 기능이 제공됩니다.

The AI Protection 기능은 다음과 같은 신호를 생성합니다:

  • 경보:

    • 감지 설정이 Under(부족)인 경우, 아날로그 입력이 경보 수준 아래로 내려가면 발생

    • 감지 설정이 Over(초과)인 경우, 아날로그 입력이 경보 수준 위로 올라가면 발생

  • 트립:

    • 검출 설정 의 경우, 아날로그 입력이 원하는 시간 지연 동안 트립 레벨 아래로 내려가면

    • 검출 설정Over의 경우, 아날로그 입력이 원하는 시간 지연 동안 트립 레벨을 초과할 때

매개 변수 설정

AI Protection 기능은 다음과 같은 구성 가능한 설정을 제공합니다:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Detection

  • Under

  • Over

Under

Trip level

4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA

4.0 mA

Time delay

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Alarm

4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA

4.0 mA

Reset mode

  • Auto

  • DI

  • Communication

  • Reset Key

DI + Reset Key

Auto Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Diagnostic

  • Disable

  • Enable

Disable

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.