DOCA0257KO-01

모터 상태

경고
의도하지 않은 장비 작동
모터 전류가 IFLC의 10% 미만으로 떨어지면 LTMCUF control operator unit 0을 표시합니다. 유지보수 활동을 수행하기 전에 모터가 완전히 정지 위치에 있는지 확인하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

LTMT main unit은 최대 3상 전류(IMAX) 및 전부하 전류(IFLC) 설정을 기반으로 모터 상태를 정의합니다.

모터 상태

설명

Stop

IMAX < IFLC의 10%인 경우 모터 정지 상태입니다.

Start

IMAX ≥ IFLC의 10%인 경우 모터 시작 상태입니다.

Run

IMAX가 실행 임계값 + 10%를 초과하다가 실행 임계값 아래로 떨어지면 모터 실행 상태입니다. 실행 임계값(RT)은 초과 시작 시간 기능의 매개 변수입니다.

A 정지
B 시작
C 실행
D 정지

히터 상태

LTMT main unit은 최대 3상 전류(IMAX) 및 전부하 전류(IFLC) 설정을 기반으로 히터 상태를 정의합니다.

히터 상태

설명

OFF

히터가 OFF IMAX가 IFLC의 10%일 경우 상태.

ON

히터는 ON IMAX가 IFLC의 15% 상태가 100 ms 동안 지속될 경우 작동합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.