DOCA0257KO-01

기능 매개 변수

각 보호의 기능 매개 변수를 개별적으로 설정하여 시스템에 대한 보호 기능의 동작을 정의할 수 있습니다.

기능 매개 변수 값

설명

Disable

보호 기능이 비활성화됩니다.

Alarm

보호 기능이 경보 조건을 알리는 데 사용됩니다.

경보는 잠기지 않으며 경보 조건이 사라지면 자동으로 초기화됩니다.

Alarm + Trip

보호 기능이 경보 조건을 알리고 트립 조건에서 모터를 정지하는 데 사용됩니다.

Trip

보호 기능이 트립 조건에서 모터를 정지하는 데 사용됩니다. 트립 조건은 각 보호 기능의 설명에 정의됩니다.

트립은 잠기며 보호 기능에 설정된 초기화 모드에 따라 초기화되어야 합니다.

경보 감지

LTMT main unit 매개변수 값이 경보 임계값을 초과한 후 30밀리초 이내에 경보를 감지합니다.

픽업 및 트립 감지

LTMT main unit은 다음과 같이 감지합니다.

  • 매개 변수 값이 픽업 임계값을 초과한 후 75ms 이내 픽업

  • 매개 변수 값이 픽업 임계값을 초과하고 구성된 지연 시간 동안 픽업 임계값 이상으로 유지된 후 트립

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.