DOCA0257KO-01

통신 포트

LTMT main unit에는 다음과 같은 종류의 통신 포트가 있습니다.

  • EtherNet/IP 통신 포트

  • Modbus RTU 통신 포트

  • PROFIBUS DP 통신 포트

Ethernet 통신 포트

주의 사항
무단 이더넷 포트 사용
한 번에 하나의 통신 포트만 사용하십시오. Ethernet 동일한 기능을 가진 두 통신 포트가 있더라도 한 번에 하나의 통신 포트만 사용하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

LTMT main unit 또는 EtherNet/IP 통신 프로토콜 기능이 있는 Modbus TCP/IP에는 전면에 RJ45 Ethernet 통신 포트 2개가 있습니다. 모두 Ethernet 상호 운용성 표준을 따릅니다. 스타 및 점대점 연결이 가능합니다. Ethernet 포트의 주요 물리적 특성은 다음과 같습니다.

이미지

커넥터

설명

RJ45 커넥터

  • 포트 1

  • 포트 2

차폐 접지 단자

배선 및 연결에 대한 자세한 내용은 참조하십시오. TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP Communication Guide - DOCA0258EN

Modbus RTU 통신 포트

LTMT main unit 통신 기능이 있는 Modbus RTU은 4단자 커넥터를 사용하는 Modbus 필드 단자에 연결됩니다.

이미지

단자

설명

D0

데이터 -

D1

데이터 +

차폐 접지

배선 및 연결에 대한 자세한 내용은 TeSys Tera Motor Management System Modbus RTU Communication Guide – DOCA0355EN를 참조하십시오.

PROFIBUS DP 통신 포트

LTMT main unit 통신 기능이 있는 PROFIBUS DP은 서로 다른 두 커넥터를 사용하여 데이지 체인 방식으로 PROFIBUS DP에 연결할 수 있습니다. LTMT main unit에서 표준 DB9 커넥터는 PROFIBUS DP 네트워크를 위한 기존 방법에 사용됩니다. 이는 PROFIBUS DP 연결에 사용 가능한 단자의 루프 연결을 통해 가능합니다.

다양한 커넥터의 최대 데이터 속도는 아래에 나와 있습니다.

이미지

커넥터

데이터 속도

D형 커넥터

12Mbits/s

단자 커넥터

1.5Mbits/s

PROFIBUS DP 4단자 커넥터의 핀 할당은 다음과 같습니다.

단자

신호

설명
A RD-/TD- 네거티브 데이터 전송(RD-/RD-)
B RD+/TD+ 포지티브 데이터 전송(RD+/RD+)

차폐 접지
배선 및 연결에 대한 자세한 내용은 TeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP Communication Guide – DOCA0256EN를 참조하십시오.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.