DOCA0257KO-01

TeSys Tera System

개요

TeSys Tera Motor Management System(TeSys Tera system)은 TeSys Active 제품군 중 하나로, 지능형 계전기 및 모터 스타터로 구성되어 있습니다. 이 제품은 TeSys Tera system 단상 또는 삼상 AC 유도 모터에 대한 완벽한 보호, 계량, 제어 및 모니터링 기능을 제공하기 위해 지능형 모터 제어 센터(iMCC)의 신뢰할 수 있는 구성 요소로 설계되었습니다.

TeSys Tera system은 저압 개폐기 시스템에 설치되며 Fieldbus 네트워크와 모터 피더를 통해 더 높은 수준의 자동화 시스템을 연결합니다.

TeSys Tera system:

  • iMCC 피더의 일반 및 고급 모터 보호, 계측, 그리고 모니터링을 독립형 HMI 장치가 있으며 구성하기 쉬운 단일 소형 통신 모듈로 처리합니다.

  • 저압 접촉기 제어 모터 스타터 피더를 위한 보호 컨트롤러를 제공합니다. 

  • 저압 애플리케이션에서 일정한 속도로 작동하는 모터를 위한 유연한 모듈형 모터 관리 시스템을 제공합니다.

A LTMTCT/LTMTCTV sensor module
B LTMT main unit
C 시작/정지 명령
D LTMT expansion modules
E PC에서 실행 중인 SoMove FDT 컨테이너 소프트웨어가 TeSys Tera DTM 표준 웹 서버 기능이 설치 및 구비된
F 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러(PLC) 또는 분산형 제어 시스템(DCS)
G Ethernet 스위치
H LTMTCUF control operator unit

기능 특성 

TeSys Tera system은 다음을 관리합니다. 

  • 최대 100A의 단상 또는 3상 AC 유도 모터

  • 외부 전류 변압기 사용 시 최대 810A의 단상 또는 3상 AC 유도 모터

  • 플랜트 가용성을 높이기 위해 제어 시스템과 모터 피더 사이의 연결  

  • 설치, 시운전, 운영 및 유지보수에서 상당한 비용 절감 

  • 애플리케이션 및 프로세스 요구 사항에 따라 모터의 매개 변수를 설정하는 데 사용할 수 있는 수치 마이크로프로세서 장착 컨트롤러 

주요 이점

고급 모터 보호 기능을 사용하여 얻을 수 있는 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • TeSys Tera system은 피더에서부터 중요 프로세스 자동화에 이르기까지 모든 부하의 모니터링 및 보호 요구 사항을 처리합니다.

  • 고급 진단, 통계 및 경보 기능으로 예기치 않은 생산 중단을 예측하고 가동 중단 시간을 최소화하여 장비를 보호합니다.

  • TeSys Tera system은 컴팩트한 크기로 IEC 또는 NEMA 표준의 제어 패널에 잘 맞습니다.

  • TeSys Tera system의 연결성 및 실시간 데이터 접근성은 프로세스의 운영 및 보안을 강화하고 효율성을 향상시키는 핵심 정보를 제공합니다.

기능

TeSys Tera system은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 전류를 기반으로 클래스 5에서 40까지 구성 가능한 과부하 보호

  • 서미스터 기반의 모터 보호

  • 전류 및 전압 입력에 대해 개별적으로 불균형, 결상 보호 기능 제공

  • 고정 로터 및 정지 로터 보호 기능.

  • 전류, 전압, 전력, 역률, 주파수, 고조파, 온도 및 에너지와 같은 전기적 파라미터 모니터링.

  • 작동 시간, 시동 횟수, 실행 시간 등과 같은 다양한 모터 기반 매개 변수 모니터링

  • TeSys Tera system 모터 및 히터 부하 애플리케이션에 사용 가능.
  • EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, Modbus RTU 또는 PROFIBUS DP 프로토콜을 통한 PLC 또는 DCS와의 통신.

  • 트립 데이터, 이벤트, 자체 진단 이벤트를 타임스탬프와 함께 기록

  • 다양한 스타터 구성 방식, 예를 들어 과부하, 직접 접속(DOL), 역방향 직접 접속(RDOL), 스타-델타 등이 있습니다.

  • 독립적인 보호 기능, 즉 PLC 또는 DCS 연결이 끊어져도 TeSys Tera system은 모터에 대한 보호 제공

  • 모든 저전압 접촉기 제어 모터 스타터 애플리케이션에 적합한 유연한 보호, 제어 및 통신 옵션

  • 통합 푸시 버튼 및 LED 표시등으로 외부 구성 요소 및 배선 감소

  • 다양한 통신 프로토콜을 통해 크고 복잡한 변전소 모니터링 및 제어 시스템에 경제적인 통합 가능

  • LTMT main unitLTMTCUF control operator unit에 리셋 푸시 버튼을 제공하므로, 디지털 입력 하나를 리셋용으로 구성할 필요 없음

  • 선택적 그래픽 LTMTCUF control operator unit 옵션 그래픽 디스플레이가 제공되며 LTMT main unit 모든 계측, 보호 및 관련 매개변수 표시를 위해 제공됩니다.

  • PCB 내부의 컨포멀 코팅(100-150 마이크론)은 LTMT main unit 부식성 환경, 유해 화학 물질, 먼지 등에 대한 저항성을 제공합니다.

지원되는 산업

TeSys Tera system은 다음과 같은 산업 및 관련 비즈니스 부문을 지원합니다.

산업

부문

적용 분야

산업

  • 금속, 광물 및 광업: 시멘트, 유리, 철강, 제지, 금, 다이아몬드, 백금

  • 석유 화학

  • 화학: 펄프 및 제지 산업

  • 제약

  • 석유 및 가스

  • 펌프 모터 제어 및 모니터링

  • 환기 제어

  • 부하 견인 및 이동 제어

  • 기계 상태 확인 및 통신

  • 수집된 데이터 처리 및 통신

  • 인터넷을 통해 하나 또는 여러 현장의 데이터 원격 관리

에너지와 인프라

  • 수처리 및 수송

  • 발전 및 송전

  • 펌프 모터 제어 및 모니터링

  • 환기 제어

  • 풍력 터빈 원격 제어

  • 인터넷을 통해 하나 또는 여러 현장의 데이터 원격 관리

모터 제어 센터(MCC)

  • 공정 산업

  • 발전소 엔지니어링

모터 보호 및 제어:

  • 중부하 기동 모터(제지, 시멘트, 금속 산업 및 수자원 관리)

  • 고가용성 플랜트(화학, 석유, 원자재, 가공 산업 및 발전소)

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.