DOCA0257KO-01

LTMTCUF Control Operator Unit

LTMTCUF control operator unit일부로서 , HMI 의 구성, 모니터링 및 제어를 가능하게 하는 휴먼 머신LTMT main unit인터페이스(HMI)입니다 TeSys Tera Motor Management System

LTMTCUF control operator unit설치에 대한 자세한 내용은 TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN를 참조하십시오.

LTMTCUF control operator unit사용에 대한 자세한 내용은 TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN를 참조하십시오.

전면 설명

LTMTCUF control operator unit 전면에는 다음 기능이 포함되어 있습니다:

A

LCD 디스플레이

B

상황 인식 탐색 키

C

PC 연결용 전면 RJ45 (커버 있음)

D

로컬 제어 인터페이스, 5개의 제어 키 및 4개의 LED 포함

후면 설명

다음 다이어그램은 LTMTCUF control operator unit 후면을 보여 줍니다.

A

후면 RJ45

상태 LED

아래 다이어그램에서 4개의 제어 LED에는 A~D의 레이블이 표시되어 있습니다.

다음 표에서는 4개의 LED 각각에 대해 설명합니다.

LED

상태

설명

A

모터 ON/OFF 상태

접촉기 출력 1 활성

B

접촉기 출력 2 활성

C

활성 모드 상태

활성 제어 소스는 Remote 소스

D

활성 제어 소스는 Local 소스(Local1, Local2 및 Local3)

자세한 내용은 TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN를 참조하십시오.

제어 키

로컬 제어 인터페이스는 5개의 제어 키로 구성되어 있습니다.

설명

Run 1

모터 제어 키

Run 2

Stop

Local/Remote

활성 제어 소스 선택

Trip/Reset

트립 초기화

자세한 내용은 TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN를 참조하십시오.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.