2508_Wiser_KNX

Přidat podmínky - Když

Přidejte podmínku, která spustí automatizaci.


Existují tři typy podmínek:

Změna stavu zařízení nebo akce

Příklady:

  • Pokud je detekován pohyb

  • Pokud je v obývacím pokoji rozsvíceno světlo

Konkrétní denní doba

Pokud chcete definovat konkrétní čas, kdy se akce uskuteční.


POZNÁMKA: Automatizace založené na západu a východu slunce využívají údaje o poloze z kontroleru. Mezi časy východu a západu slunce zobrazenými v aplikaci může být mírný časový rozdíl (protože jsou získávány pomocí jiných algoritmů poskytovatele online služeb).

Východ slunce

  • Pokud začíná východ slunce.

  • Je možné zvolit období před nebo po začátku východu slunce (až 12 hodin).

Západ slunce

  • Pokud začne zapadat slunce.

  • Je možné zvolit období před nebo po začátku západu slunce (až 12 hodin).

Vlastní

Definujte konkrétní denní dobu (hh: mm) a vyberte dny v týdnu.

Změny počasí

Jako spouštěč můžete definovat typ počasí.

Změna hodnoty energetického zařízení

V závislosti na zařízení můžete vybrat různé spouštěče.

Aktuální výkon

  • Okamžitý výkon ze sítě

  • Exportovaný okamžitý výkon

Více zde: Mapování energetických dat na energetické skupiny.

Využití baterie

  • Více než

  • Přesně

  • Méně než


Podmínku Když pro spuštění automatizace nastavíte takto:

  1. V nástroji pro tvorbu automatizace klepněte na Když > klepněte na Přidat podmínky a vyberte spouštěč pro aktivaci automatizace:

    • Změna stavu zařízení > vyberte zařízení a nastavte jeho stav > klepněte na Nastavit.

    • Konkrétní denní doba > zvolte počáteční čas a období opakování > klepněte na Další.

    Poté se vrátíte na hlavní obrazovku nástroje pro tvorbu automatizace.

  2. Zvolte podmínky, za kterých se automatizace realizuje:

    • Pouze pokud jsou splněny VŠECHNY podmínky: Zaškrtněte Všechny podmínky.

    • Pokud je splněna JAKÁKOLI podmínka: Zaškrtněte Jakákoliv podmínka.

    POZNÁMKA: Můžete přidat několik podmínek. Doporučujeme maximálně 20.

  3. V dalším kroku vyberte období, kdy se podmínky uplatní.


POZNÁMKA: V některé z příštích verzí bude možné nastavit podmínky podle počasí (teplota, vlhkost, rychlost větru atd.)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.