2508_Wiser_KNX

Podlaží a místnosti

V sekci Podlaží a místnosti si můžete zobrazit všechny místnosti ve svém domě buď jako jednoduchý seznam, nebo zapnutím funkce Zobrazit podlaží. Tím se na vizualizaci Touch zobrazí místnosti seskupené podle podlaží, ke kterým jste je přiřadili. Místnosti a podlaží můžete libovolně přejmenovat a změnit jejich pořadí.

  1. Přístup do podlaží a místností:

    • Klepněte na v pravém horním rohu domovské obrazovky > přejděte do sekce Podlaží a místnosti v aplikaci.

  2. Prohlížení místností:

    • Ve výchozím nastavení jsou všechny místnosti zobrazeny jako jednoduchý seznam.

    • Chcete-li zobrazit pokoje seskupené podle podlaží, povolte funkci Zobrazit podlaží.

    • Pokud je povolena možnost Zobrazit podlaží, místnosti se seskupují podle podlaží nejen na domovské obrazovce, ale také na obrazovce Vyberte zařízení při vytváření automatizací a momentů.

  3. Přizpůsobení názvů:

    • Jakoukoli místnost nebo podlaží můžete přejmenovat tak, aby lépe vyhovovalo vašim preferencím.

    • Klepněte na název místnosti nebo podlaží, který chcete změnit > klepněte na .

    • Zadejte nový název > klepněte na Uložit.

  4. Změna pořadí místností:

    • Pořadí zobrazování místností můžete změnit.

    • Ujistěte se, že je zakázána možnost Zobrazit podlaží.

    • Klepněte na > přetáhněte místnosti na požadované místo.

    • Klepněte na Uložit.

Zpětná vazba
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.