2508_Wiser_KNX

Solax X3 G4

Pro tento model invertoru je k dispozici profil Modbus: Solax_X3_G4.json.

Následující registry se mapují na objekty KNX z profilu (registry baterie se mapují pouze v případě, že je k dispozici baterie):

Registr Modbus

Adresa Modbus

Označení

Příkon (elektroměr)

70

Síť: Činný výkon

Spotřebovaná energie celkem

74

Síť: Energie dodaná ze sítě (energie odebraná domem)

Celková vyrobená energie do sítě

72

Síť: Energie odebraná sítí (energie vyrobená domem)

Výkon PV 1

10

Solární panely: Činný výkon (string 1)

Výkon PV 2

11

Solární panely: Činný výkon (string 2)

Solární energie celkem

148

Solární panely: Celková energie (všechny stringy)

Výkon baterie

22

Baterie: Činný výkon

Energie do baterie

33

Baterie: Energie nabíjená do baterie

Energie z baterie

29

Baterie: Energie vybitá z baterie

POZNÁMKA: Profil byl testován pouze s řadou invertorů Solax X3 G4. Může fungovat i na starších zařízeních. V případě dalších dotazů týkajících se kompatibility zařízení kontaktujte technickou podporu společnosti Solax.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.