2508_Wiser_KNX

Záložka Živě

Na záložce Živě můžete v reálném čase sledovat spotřebu energie v celé instalaci, včetně domácích spotřebičů a dalších připojených zařízení. Pomůže vám sledovat vzorce spotřeby, identifikovat zařízení s vysokou spotřebou a pochopit, jak energie proudí vaším systémem.

Přehled toků energie

Tok energie je vizualizován jako kruhový elektroměr, který zobrazuje celkovou aktuální spotřebu vaší domácnosti ve wattech. V horní části obrazovky se zobrazí dostupné zdroje energie - na základě konfigurace systému - spolu s množstvím energie, které každý zdroj právě vyrábí nebo spotřebovává.

  • Spotřeba sítě (kW): Uvádí aktuální výkon odebíraný z rozvodné sítě.

  • Využití baterie (kW): Zobrazuje aktuální výkon odebíraný z bateriového úložiště. Viditelný pouze v případě, že je k dispozici bateriový systém.

  • Solární produkce (kW): Zobrazuje aktuální výkon generovaný solárními panely. Viditelné pouze v případě, že je nakonfigurován systém solární energie.

  • Energie prodávaná do sítě: Když je energie dodávána zpět do sítě, je znázorněna šipkou směřující ven. Viditelné pouze v případě, že je export do sítě podporován a je aktivní.


Každý zdroj energie je pro přehlednost barevně označen:

  • Síť - modrá

  • Baterie - tmavě šedá

  • Solární panely - světle zelené

  • Energie prodaná do sítě - tmavě zelená barva

Největší spotřebitelé energie

Pod tokem energie aplikace zvýrazňuje tři domácí spotřebiče s nejvyšší spotřebou proudu (ve wattech). Všechna ostatní zařízení jsou zařazena do skupiny Ostatní zátěže.

Denní energetický přehled

Dále dole najdete dlaždice shrnující údaje o spotřebě energie za aktuální den (na základě vaší konfigurace):

  • Celková spotřeba (kWh): Celková spotřeba energie ve vaší instalaci.

    POZNÁMKA: Nabíjení baterie je vyloučeno z domácí spotřeby.

  • Solární produkce (kW): Zobrazuje aktuální výkon generovaný solárními panely. Viditelné pouze v případě, že je nakonfigurován systém solární energie.

  • Soběstačnost (%): Procento celkové spotřeby pokryté solární výrobou a bateriovým úložištěm.

  • (%) produkce použito: Část vaší solární produkce, která byla spotřebována vaší instalací.


Hodinový energetický graf

V dolní části obrazovky se zobrazuje graf s hodinovou spotřebou energie, rozdělený podle zdrojů:

  • Energie poskytovaná sítí .

  • Energie poskytovaná fotovoltaickým systémem .

  • Energie využívaná z baterie.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.