2508_Wiser_KNX

Elektrické spotřebiče

Při práci s elektrickými spotřebiči je nutné znát jejich spotřebu energie. Elektrickým spotřebičem může být jakýkoli domácí spotřebič, který ke svému účelu spotřebovává energii (např. pračka, bojler). Spotřebiče je třeba namapovat podle dalšího popisu.

Ke kontroleru musí být připojeno zařízení poskytující údaje o spotřebě energie vašeho spotřebiče, například elektroměr, inteligentní zásuvka nebo inteligentní zástrčka, musí být uvedeno do provozu a musí být k dispozici následující objekty KNX:

  • Činný výkon: Tento údaj představuje skutečnou spotřebu energie spotřebiče.
    Přiřaďte objektu KNX jako jednotku buď watty (W) nebo kilowatty (kW).

  • Spotřebovaná energie: Odráží celkovou kumulativní energii spotřebovanou spotřebičem v průběhu času.
    Přiřaďte objektu KNX jednotku watthodin (Wh).


Pokud jsou k dispozici objekty KNX, namapujte je v pluginu Energy následujícím způsobem:

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete plugin Energy pro svůj kontroler.

  2. Klikněte na tlačítko + v pravém dolním rohu > klikněte na Přidat zařízení. Zobrazí se formulář pro vytvoření nového zařízení.

  3. Záložku Obecné formuláře vyplňte následujícím způsobem:

    Název

    Jakékoli jméno.

    Výkonový limit (W)

    Prahová hodnota poplachu (je porovnávána s aktivním výkonem)

    0 = Alarm není nastaven.

  4. Klikněte na kartu Objekty a vyplňte ji následujícím způsobem:

    Činný výkon

    Činný výkon.

    Odebraná energie (potřebná pro výpočet spotřeby)

    Spotřebovaná energie.

    Stav zařízení (1 bit)

    Nepovinné (stav se zobrazí v pluginu).

    1 = OK/ 0 = selhání

  5. Klikněte na Uložit.


    Spotřebič se zobrazí jako položka v seznamu zařízení.

  6. Zaškrtněte spotřebič (zaškrtávací políčko vlevo) > klikněte vlevo dole na > klikněte na Přidat vybrané do místnosti > vyberte, do které místnosti (místností) chcete elektrický spotřebič přidat.

    POZNÁMKA: Místnosti musí být již vytvořeny v pluginu Touch Config.
  7. Klikněte na Přidat.

Zmapovaný výkon a energie spotřebiče jsou k dispozici na (nová karta) v pravém dolním rohu mobilní aplikace.


V aplikaci klepněte na a zkontrolujte, zda je spotřebič správně monitorován:

  • Hodnoty v zobrazení Živě musí být zobrazeny okamžitě.

  • Musíte počkat na historii dat a nechat systém vygenerovat dostatek dat, která se zobrazí v aplikaci.

POZNÁMKA: Po jakékoli aktualizaci konfigurace v pluginu Energy je vždy nutné aplikaci zcela zavřít a znovu otevřít, aby se zobrazila nejnovější aktualizace. Pokud se data nezobrazují správně, vizte Řešení problémů konfigurace Energie.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.