2508_Wiser_KNX

Editor zařízení

V následující tabulce jsou uvedeny popisy jednotlivých polí ve formuláři editoru:

Název

Název zařízení:
Např. můj kotel.

Typ zařízení

Typ zařízení:
Síť, solární panel, baterie nebo elektrický spotřebič.

Vlastní spotřeba

Pokud jsou v domě nainstalovány solární panely nebo baterie, musíte tento parametr nastavit, pokud se jedná o baterii nebo síť.

Opačný směr

Parametr přepíná tok energie pro baterii nebo síť.

  • Pokud baterie indikuje nabíjení a ve skutečnosti se vybíjí. (nebo naopak), musíte tento atribut změnit.

  • Pokud je v síti indikována dodávka energie z domu do sítě, ale ve skutečnosti je energie dodávána ze sítě do domu. (nebo naopak), musíte tento atribut změnit.

Limit výkonu

Prahová hodnota poplachu pro činný výkon

Jednotka = W (Watt)

Činný výkon

Skutečně spotřebovaný nebo dodaný výkon.

Musí být přiřazen pro všechny typy zařízení:
Síť, solární panely, baterie a elektrické spotřebiče.

Jednotka = W (Watt) nebo kW

Odebraná energie

Celková kumulativní energie spotřebovaná zařízením.

Musí být přiřazena všem typům zařízení spotřebovávajících energii: Síť, baterie a elektrické spotřebiče.

Vyrobená energie

Celková kumulativní činná energie dodaná zařízením.

Musí být přiřazena všem typům zařízení, která spotřebovávají energii:
Síť, solární panely a baterie.

Stav zařízení

Volitelné.

Mapuje stavový registr objektu KNX zařízení.
Stav se zobrazuje v pluginu:
1 = v pořádku / 0 = selhání.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.