2508_Wiser_KNX

Inteligentní zámek YALE

Widget Yale Smart Lock umožňuje zamykat a odemykat dveře a kontrolovat, zda jsou otevřené nebo zavřené - přímo z mobilní aplikace. Funguje podobně jako standardní widget Smart lock, ale je přizpůsoben pro zámky Yale a obsahuje několik dalších stavů pro podrobnější zpětnou vazbu.

Pokud jste již dříve používali widget ZigBee Smart Lock, bude vám tento widget velmi povědomý. Používání je stejně snadné jako používání zámku Yale a obsahuje několik podrobnějších stavů, které vám pomohou pochopit, co se s ním děje.

POZNÁMKA: Plná integrace zámku Yale Smart Lock bude k dispozici v příští verzi na konci listopadu 2025.

Omezení

  • Tento widget není v kontroleru podporován. Můžete ho použít v mobilní aplikaci, ale v rozhraní kontroleru se nezobrazí.

  • Widgety Yale se zobrazují na domovské obrazovce a v části Nastavení > Zařízení

  • Uživatelé nemohou:

    • Vytvářet časové plány

    • Použijte je v momentech nebo v automatizacích

  • Tyto widgety nejsou součástí instalace KNX a jsou považovány za zařízení třetích stran.

Požadavky

Chcete-li používat widget Yale Smart Lock, musíte mít:

  • Aktivní účet Yale Home

  • Zámek Yale Smart Lock přiřazený k tomuto účtu

Nastavení integrace

Propojení zámku Yale Smart Lock s mobilní aplikací:

  1. Otevřete mobilní aplikaci a přejděte na Nastavení > Účet > Integrace.

  2. Na obrazovce Přidat zařízení vyberte integraci Yale.

  3. Ověření prostřednictvím prohlížeče v aplikaci:

    • Zadejte své uživatelské jméno a heslo k účtu Yale Home.

    • Klepněte na Přihlášení.

    • Udělte souhlas s propojením účtu.

  4. Po propojení účtu Yale Home zavřete prohlížeč v aplikaci a v mobilní aplikaci klepněte na Další.

  5. V seznamu dostupných zařízení na obrazovce Yale vyberte zámek, který chcete přiřadit k místnosti:

    • Klepněte na vedle zařízení.

    • Klepnutím na přiřadíte zařízení k domovu a místnosti.

    • Potvrďte pomocí Hotovo.

    POZNÁMKA: Pokud má uživatel pouze jeden kontroler - jeden domov - systém automaticky předvolí tento kontroler. V tomto případě není možné provádět změny.

  6. Klepnutím na Uložit dokončete nastavení

Po dokončení se stav integrace zobrazí jako Připojeno na obrazovce Nastavení > Účet > Integrace > Přidat zařízení.

Odpojení widgetu Yale nebo účtu Yale Home

Z mobilní aplikace můžete odebrat buď jednotlivý widget Yale z místnosti, nebo zrušit propojení celého účtu Yale Home.

Odpojení widgetu Yale od místnosti:

  1. Přejděte na stránky Nastavení > Zařízení.

  2. Klepněte na zařízení Yale.

  3. Na obrazovce Detail zařízení klepněte na Odpojení zařízení.

  4. Potvrďte akci.

Zrušení propojení celého účtu Yale Home:

  1. Přejděte na Nastavení > Účet > Integrace.

  2. Klepněte na Yale.

  3. Klepněte na Odpojit účet.

  4. Potvrďte akci.

Funkce widgetu

Widget zobrazuje:

  • Název vašeho zámku

  • Zda je aktuálně zamčený nebo odemčený

  • Další akce (např. "Odemknout", pokud je aktuálně zamčeno).

Klepnutím na widget otevřete zobrazení detailů, kde můžete:

  • Ovládat zámek (zamknout/odemknout)

  • Zobrazit stav dveří (otevřené/zavřené)

Můžete si jej také přidat do oblíbených položek pro rychlejší přístup.


Widget aplikace


Ovládací obrazovky

Stavy dveří a zámků

Stav dveří

Stav zámku

Otevřeno

Dveře jsou otevřené

Zamčeno

Dveře jsou zamčené

Zavřeno

Dveře jsou zavřené

Odemčeno

Dveře jsou odemčené

Init

Dveřní senzor ještě nebyl nastaven

Zamykání/Odemykání

Probíhá zamykání (zobrazí se načítací kolečko)

Neznámý

Aplikace nedokáže určit, v jakém stavu se dveře nacházejí

Neznámý/nehlásí se/neplatný

Něco se pokazilo (např. problém s připojením k mostu, problém s Bluetooth, časový limit nebo neočekávaná chyba)

Chování při ovládání

Když klepnete na Zamknout nebo Odemknout, aplikace odešle příkaz a počká na potvrzení ze zámku. Pokud zámek neodpoví do 15 sekund, může dojít k přerušení požadavku a zobrazí se chybová zpráva.

Zpětná vazba
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.