2508_Wiser_KNX

Wiser KNX Systém

Systém Wiser KNX představuje robustní, pohodlné a škálovatelné řešení pro správu vaší instalace KNX.

Můžete ji integrovat s novou mobilní aplikací Wiser KNX, pokud je ve vaší zemi dostupná (vizte Dostupnost aplikace Wiser KNX).

Aplikace Wiser KNX umožňuje ovládat a monitorovat zařízení KNX a ZigBee odkudkoli, kde je připojení k internetu.

Logický kontroler Wiser for KNX (LSS100100) navíc slouží jako univerzální multiprotokolová logická řídicí jednotka, která umožňuje:

  1. Vizualizaci instalace KNX

  2. Ovládání zařízení KNX a ZigBee

  3. Vytvoření pokročilé logiky

Zpětná vazba
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.