2508_Wiser_KNX

Povolení přístupu k domovu

Zde se dozvíte, jak postupovat, když chcete někomu jinému umožnit přístup ke svému domovu:

  1. Osoba, které chcete udělit přístup, si musí vytvořit uživatelský účet v mobilní aplikaci.
    Musí postupovat podle kroků popsaných v Vytvoření uživatelského účtu.

  2. Vy jako majitel domova: V mobilní aplikaci klepněte na > klepněte na Správa domova > klepněte na svůj domov > klepněte na Spravovat přístup > klepněte na .

  3. Na obrazovce Sdílet domov nastavte následující položky:

    • Zadejte e-mailovou adresu žadatele.

    • Definujte jeho přístupovou roli.

    • Nastavte, do kterých místností má žadatel přístup (do všech nebo jen do některých).

    • Nastavte dobu přístupu (začátek/konec/trvání).

  4. Klepněte na Potvrdit.

Po udělení/zrušení přístupu k existujícímu domovu obdrží žadatel e-mailové oznámení.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že e-mailová adresa, kterou zadáváte do formuláře Sdílet domov, je stejná jako e-mailová adresa, kterou osoba zadala při registraci svého účtu v mobilní aplikaci.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.