2508_Wiser_KNX

Síť

Musíte namapovat síť, protože solární instalace mimo síť nejsou podporovány.

Je to nezbytné pro sledování následujících údajů:

  1. Energie spotřebovaná ze sítě.

  2. Energie dodávaná do sítě (pokud jsou v domě solární panely). Na základě těchto údajů se vypočítávají různé přehledy.


Zařízení poskytující údaje o energii ze sítě musí být připojeno ke kontroleru, uvedeno do provozu a musí být k dispozici následující objekty KNX:

  • Činný výkon: Jedná se o skutečný výkon spotřebovaný nebo vyrobený v domě (pokud jsou instalovány solární panely).
    Přiřaďte tomuto objektu KNX jednotku W nebo kW.

  • Energie vyrobená sítí (energie odebraná ze sítě): Jedná se o celkovou kumulativní energii spotřebovanou domem.
    Přiřaďte tento objekt KNX jednotce s Wh.

  • Energie odebraná sítí (vlastní vyrobená energie dodaná zpět do sítě): Jedná se o celkovou kumulativní energii vyrobenou v domě. Toto je třeba nakonfigurovat v případě, kdy dům může dodávat energii zpět do sítě (např. pokud jsou instalovány solární panely nebo baterie).
    Přiřaďte tomuto objektu KNX jednotku Wh.

POZNÁMKA: Pokud používáte solární invertor jako zdroj dat, viz Podporované solární invertory.

Pokud jsou k dispozici KNX objekty, namapujte je v pluginu Energy následujícím způsobem:

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete plugin Energy pro svůj regulátor.

  2. Klikněte na tlačítko + v pravém dolním rohu > klikněte na Přidat zařízení. Zobrazí se formulář pro vytvoření nového zařízení.

  3. Záložku Obecné formuláře vyplňte následujícím způsobem:

    Název

    Jakékoli jméno.

    Výkonový limit (W)

    Prahová hodnota alarmu (porovnává se s aktivním výkonem).

    0 = alarm není nastaven.

    Vlastní spotřeba

    Zaškrtněte atribut, pokud jsou nainstalovány solární panely nebo baterie.

    Obrácený směr

    Ponechte atribut nezaškrtnutý

    POZNÁMKA: Pokud je možné dodávat energii z domu do sítě, zkontrolujte Vlastní spotřeba. V opačném případě ji ponechte nezaškrtnutou.
    POZNÁMKA: Zaškrtávací políčko Obrácený směr ponechte nezaškrtnuté. Později v mobilní aplikaci zjistíte, zda je směr napájení správný. Pokud ne, vraťte se k tomuto atributu a zkontrolujte ho.
  4. Klikněte na kartu Objekty a vyplňte ji následujícím způsobem:

    Příklad invertoru Kostal

    Činný výkon

    Činný výkon

    Energie dodaná ze sítě do domu

    Energie odebraná ze sítě

    Energie odebraná sítí z domu

    Vlastní výroba energie dodávané do sítě

    Stav zařízení

    Nepovinné (stav se zobrazí v zásuvném modulu)

    1 = OK/ 0 = selhání

    POZNÁMKA: Pokud není možné dodat energii z domu do sítě, ponechte Energie odebraná sítí z domu nevyplněná.
  5. Klikněte na Uložit.


    Síť (GRID) se zobrazí jako položka v seznamu zařízení.

  6. Zaškrtněte GRID (políčko vlevo) > klikněte vlevo dole na > klikněte na Přidat vybrané do místnosti > vyberte, do které místnosti (místností) chcete GRID přidat.

    POZNÁMKA: Místnosti musí být již vytvořeny v pluginu Touch Config.
  7. Klikněte na Přidat.

Činný výkon sítě a dodaná energie jsou k dispozici v (nová karta) v pravém dolním rohu mobilní aplikace (Instalace mobilní aplikace).


V aplikaci klepněte na a zkontrolujte, zda je síť správně monitorována:

  • Výkon v zobrazení Živě musí být zobrazen okamžitě.

  • Musíte počkat na historii dat a nechat systém vygenerovat dostatek dat, která se zobrazí v aplikaci.

POZNÁMKA: Po jakékoli aktualizaci konfigurace v pluginu Energy je vždy nutné aplikaci zcela zavřít a znovu otevřít, aby se zobrazila nejnovější aktualizace. Pokud se data nezobrazují správně, viz Řešení problémů konfigurace Energie.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.