2508_Wiser_KNX

Elektrická vozidla

Mobilní aplikace podporuje nabíječky EVlink Pro společnosti Schneider s funkcí Nabít ihned (plánování nabíjení není v současné době podporováno). Abyste ji mohli nastavit, musíte nabíječku EVlink Pro AC namapovat jako jakýkoli jiný spotřebič v domácnosti v pluginu Energy.

Nabíječka musí být připojena ke kontroleru, nainstalována a odpovídající objekty KNX musí být vytvořeny.

Jakmile jsou k dispozici požadované objekty KNX, namapujte je v pluginu Energy následujícím způsobem:

  1. Ve webovém prohlížeči se připojte ke kontroleru a otevřete plugin Energy.

  2. Klikněte na tlačítko + v pravém dolním rohu > klikněte na Přidat zařízení. Zobrazí se formulář pro vytvoření nového zařízení.

  3. Záložku Obecné formuláře vyplňte následujícím způsobem:

    Název

    Jakékoli jméno.

    Limit výkonu (A)

    Prahová hodnota poplachu (porovnává se s výkonem)

    0 = Alarm není nastaven.

    Opačný směr

    Atribut ponechte nezaškrtnutý.

  4. Klikněte na záložku Objekty a vyplňte ji:

    Stav (registr nabíječky)

    Stav nabíječky

    Nastavená hodnota nabíjení (registr nabíječky)

    Rychlost nabíjení (A)

    **Start nabíjení

    Začátek nabíjení (s)

    4bajtové celé číslo bez znaménka

    **Ukončení nabíjení

    Konec nabíjení (s)

    4bajtové celé číslo bez znaménka

    Výkon (registr nabíječky)

    Výkon nabíječky (kW)

    Energie (registr nabíječek)

    Kumulativní množství elektrické energie spotřebované nabíječkou od instalace aplikace/provozu nabíječky (kWh)

    **Spotřebováno při posledním nabití

    Energie spotřebovaná při posledním nabíjení (kWh)

    4bajtová plovoucí desetinná čárka

    **Transakční čas

    Doba nabíjení (s)

    4bajtové celé číslo bez znaménka

    Dálkový příkaz (registr nabíječky)

    Ovládací příkazy pro nabíječku (start, stop, pauza)

    **Stav zařízení

    Stav komunikace nabíječky s kontrolerem (1/0)


    POZNÁMKA:
    • Objekty označené jako Charger register /Registr nabíječky) se získávají z nabíječky prostřednictvím protokolu Modbus (viz Podporované nabíječky pro elektrická vozidla).

    • **: Tyto objekty musíte vytvořit v kontroleru- nejlépe jako virtuální objekty.
      Z praktických důvodů pojmenujte objekty vytvořené v kontroleru stejně jako ve výše uvedené tabulce, abyste při mapování neměli pochybnosti.


  5. Klikněte na Uložit.


    Spotřebič se zobrazí jako položka v seznamu zařízení.

  6. Zaškrtněte spotřebič (zaškrtávací políčko vlevo) > klikněte vlevo dole na > klikněte na Přidat vybrané do místnosti > vyberte, do které místnosti (místností) chcete nabíječku přidat.

    POZNÁMKA:
    Místnosti již musí být vytvořeny v pluginu Touch Config.
  7. Klikněte na Přidat.

Namapovaný výkon a energie spotřebiče jsou k dispozici na (nová karta) v pravém dolním rohu mobilní aplikace.


V aplikaci klepněte na a zkontrolujte, zda je spotřebič správně monitorován:

  • Hodnoty v zobrazení Živě musí být zobrazeny okamžitě.

  • Pokud jde o historii dat, počkejte a nechte systém vygenerovat dostatek dat, která se zobrazí v aplikaci.

POZNÁMKA:
Po jakékoli aktualizaci konfigurace v pluginu Energy je vždy nutné aplikaci zcela zavřít a znovu otevřít, aby se zobrazila nejnovější aktualizace. Pokud se data nezobrazují správně, vizte Řešení problémů konfigurace Energie.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.