2508_Wiser_KNX

Řešení problémů konfigurace Energie

Popis

Nápravná opatření

V aplikaci se nezobrazuje záložka Energie.

Ujistěte se, že máte nakonfigurovánu síť a alespoň jeden další spotřebič. Tato dvě zařízení musí být správně nastavena se všemi požadovanými KNX objekty.

Pokud se záložka Energie stále nezobrazuje, přejděte na Nastavení > Správa domova, vyberte svůj domov > klepněte na Adresa domova > upravte adresu. Klepnutím na ikonu cíle v pravém dolním rohu mapy získáte přesnou polohu a uložíte změny.

V zobrazení Živě se v síti zobrazuje dodávaný výkon místo odebíraného nebo naopak.

Přejděte do pluginu Energy a upravte síťové zařízení. Zaměňte atribut Opačný směr.

V zobrazení Live se místo vybíjení baterie zobrazuje nabíjení nebo naopak.

Přejděte do pluginu Energy a upravte zařízení baterie. Zaměňte atribut Obrácený směr.

V zobrazení Historie se v tabulce zobrazuje nižší Spotřeba sítě a vyšší Prodaná produkce, než se očekávalo, nebo naopak.

Přejděte do pluginu Energy a upravte zařízení sít. Vyměňte objekty v polích: Přijatá energie a Vyprodukovaná energie.

V zobrazení Historie vykazuje baterie nižší Využití baterie (vybitá) a vyšší Baterie (nabitá), než se očekávalo, nebo naopak.

Přejděte do pluginu Energy a upravte zařízení baterie. Vyměňte objekty v polích: Přijatá energie a Vyprodukovaná energie.

V zobrazení Živě chybí síť, baterie nebo solární panel.

  1. Restartujte mobilní aplikaci.

  2. Přejděte do pluginu Energy a zkontrolujte, zda byla chybějícímu zařízení přiřazena místnost.

V zobrazení Historie na kartě Spotřeba zařízení chybí spotřebovaná energie spotřebiče.

V pluginu Energy nebyla spotřebiči přiřazena místnost.
→ Přejděte do pluginu a zkontrolujte, zda byla spotřebiči přiřazena místnost.

Je možné, že spotřebič neměl dostatečně dlouhou dobu na to, aby naměřil nějakou rezervu ve spotřebě.
→ Počkejte a spotřebu spotřebiče zkontrolujte později.

POZNÁMKA: Zobrazí se šest spotřebičů s největší spotřebou za dané období. Ostatní spotřebiče jsou agregovány jako Ostatní.

V zobrazení Živě je energie aktualizována se značným zpožděním.
V zobrazení Historie chybí po několik hodin údaje o energii, po kterých následuje výrazná energetická špička.

Může docházet k častému hlášení objektů KNX a kontroler je nemůže včas zpracovat.
→ viz Optimalizace aktualizace energetických dat.

Nativní aplikace invertoru zobrazuje mírně odlišné hodnoty výkonu nebo energie než mobilní aplikace.

Přejděte na plugin Energy a upravte nastavení sítě. Zkontrolujte, zda je nastaven atribut Vlastní spotřeba.
To je způsobeno více faktory, např. frekvencí aktualizace dat (např. u měniče Solax mnohem nižší), jiným způsobem výpočtu spotřeby zátěže atd.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.