2508_Wiser_KNX

Historie

Obrazovka Historie umožňuje přehledně a interaktivně prozkoumat údaje o spotřebě a výrobě energie v minulosti. Pomůže vám pochopit, jak se energie spotřebovává a získává v průběhu času.

Co uvidíte

Když klepnete na kartu Historie, otevře aplikace podrobné zobrazení:

  • Graf energetických dat pro Dnes ve výchozím nastavení.

  • Souhrnné panely pod grafem zobrazují celkové hodnoty za vybrané časové období.

Možnosti filtru

Zobrazená data si můžete přizpůsobit pomocí dvou hlavních filtrů:

Výběr časového období

Klepnutím na vyberte časové měřítko:

  • Hodiny (výchozí pro denní zobrazení)

  • Dny

  • Měsíce

  • Roky


Výběr typu dat

Klepnutím na můžete přepínat mezi:

  • Zdroje energie (výchozí zobrazení): Zobrazuje energii podle zdroje:

    • Využitá produkce (např. solární) - zelená

    • Spotřeba sítě - modrá

    • Využití baterie - černá

    • Výroba prodaná do sítě (pokud je to relevantní)

  • Spotřeba zařízení: Zobrazuje spotřebu energie podle domácích spotřebičů nebo kategorií, jako jsou:

    • Ohřev vody

    • Světla

    • Sušička

    • Varná deska

    • Elektrické zástrčky


Interaktivní graf

  • Klepnutím na sloupce v grafu nebo najetím na ně zobrazíte přesné hodnoty kWh/Wh pro každý časový interval (např. 197,63 kWh od 07:00 do 08:00).

  • Klepnutím na dlaždice můžete v grafu zobrazit nebo skrýt konkrétní zdroje energie nebo zařízení.

  • Graf zobrazuje 5 největších spotřebitelů energie jednotlivě. Všechny zbývající spotřebiče jsou seskupeny a zobrazeny jako Ostatní v šesté dlaždici.

Souhrnné panely

Pod grafem se nacházejí souhrnné panely, které zobrazují celkové hodnoty za vybrané období:

  • Tyto údaje se přizpůsobí vašemu nastavení (např. pokud není nainstalována baterie, údaje o baterii jsou skryté).

  • Jednotky lze zobrazit v kWh/Wh nebo měně . Klepnutím na přepínejte.

Podrobné zobrazení spotřeby zařízení

Pokud je vybrána možnost Spotřeba zařízení:

  • Z grafu se stane sloupcový graf, přičemž každý segment představuje kategorii zatížení.

  • Pod grafem jsou uvedeny panely s celkovou spotřebou podle kategorií.

  • Všechny kategorie lze rozbalit a zobrazit jednotlivé spotřebitele v rámci každé kategorie.

  • Klepnutím na Zobrazit více rozbalíte kategorii Ostatní a zobrazíte podkategorie, jako např.:

    • Zavlažovací systém

    • Vytápění

    • Tepelné čerpadlo

    • Ventilace

    • Podlahové vytápění

    • Mikrovlnná trouba

  • Klepnutím na Zobrazit méně sbalíte seznam.

  • Nemonitorovaná spotřeba představuje spotřebu energie ze zařízení nebo okruhů, které nejsou individuálně sledovány nebo přiřazeny ke konkrétní kategorii zařízení. Pomáhá zohlednit celkovou spotřebu energie, i když některé zdroje nejsou přímo sledovány.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.