2508_Wiser_KNX

Touch 3 Vizualizace

Touch 3 je zásuvný modul, který poskytuje vizualizaci založenou na widgetech a umožňuje ovládat nebo načítat informace ze zařízení ve vaší instalaci (KNX, ZigBee, Modbus, BACnet), pokud byla integrována do kontroleru a jejich skupinové objekty byly odpovídajícím způsobem namapovány. Poskytuje také vstupní údaje pro mobilní aplikaci. Pomocí pluginu Touch navrhuje systémový integrátor vizualizaci.

Vytvoření vizualizace Touch 3

  1. Ve webovém prohlížeči se přihlaste ke kontroleru.

  2. Na úvodní stránce kontroleru klikněte na Touch Config a otevřete konfigurátor vizualizace Hlavní obrazovka.

    POZNÁMKA: Při prvním otevření stránky Touch Config, je již ve výchozím nastavení přítomno alespoň jedno podlaží.
  3. Chcete-li přidat další podlaží (pokud je to nutné), klikněte na PŘIDAT PODLAŽÍ v dolní části stránky, pojmenujte podlaží a stiskněte na klávesnici Enter.

  4. Pokračujte přidáváním místností: Klikněte na PŘIDAT MÍSTNOST, pojmenujte místnost a na klávesnici stiskněte Enter.

  5. Přiřaďte místnostem ikony: Otevřete místnost a klikněte na IKONA.

    Ikony jsou rozděleny do několika karet:

    • SVG

    • Title

    • Line Awesome

    • Vlastní

    Každá kategorie má jiný styl. Lze nahrát vlastní ikony.

  6. Přidejte do své místnosti widgety:
    • Klikněte na ikonu + v pravém horním rohu obrazovky místnosti.

    • Vyberte widget, který chcete přidat.

  7. V dialogu widgetu Nastavení:

    • Vyplňte konfigurační parametry (jak je popsáno zde: Konfigurace widgetů)

    • Ověřte widget (viz část Ověření widgetu ).

Místnosti můžete zkopírovat spolu se všemi widgety a vložit je do libovolného patra budovy. Styl místnosti a widgetů je zachován.

Mapování objektů KNX je třeba změnit podle vaší instalace.

Další informace o vytváření vizualizace Touch: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.

Ověřování widgetů

Při vytváření widgetů se ujistěte, že jsou pro každý widget zadána všechna požadovaná pole, jak je popsáno na následujících stránkách. Před uložením widgetu můžete provést následující ověření:

  1. Verify for Local

    • Klikněte na tlačítko Verify for Local. Toto ověření zajistí, že jsou vyplněna všechna pole potřebná k ovládání widgetu z vizualizace Touch.

    • Pokud je vše v pořádku, zobrazí se vlevo dole na každé kartě dialogu Nastavení zelená zpráva Verified for local.

    • Pokud některá povinná pole chybí, budou zvýrazněna červeně, abyste je mohli vyplnit.

  2. Verify for App

    • Klikněte na Verify for App. Toto ověření zajistí, že jsou vyplněna všechna pole potřebná k ovládání widgetu z mobilní aplikace.

    • Pokud je vše v pořádku, zobrazí se vlevo dole na každé kartě dialogu Nastavení zelená zpráva Verified for app.

    • Pokud některá povinná pole chybí, budou zvýrazněna červeně, abyste je mohli vyplnit.

Zpětná vazba
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.