2508_Wiser_KNX

Solární panely

Tuto energetickou skupinu mapujte pouze v případě, že je v domě instalován fotovoltaický systém.

Invertor, který dodává energetická data, musí být připojen ke kontroleru, uveden do provozu a musí být k dispozici následující KNX objekty:

  • Činný výkon: Jedná se o skutečný výkon generovaný solárními panely.
    Přiřaďte tomuto objektu KNX jednotku W nebo kW.

  • Energie: Jedná se o celkovou kumulativní energii vyrobenou solárními panely.
    Přiřaďte tomuto KNX objektu jednotku Wh.


Fotovoltaický string je samostatná sada panelů připojená ke stejnosměrnému portu invertoru.

Pokud je solárních panelů více, existují dva způsoby mapování:

  1. Jediný: Pokud jsou objekty KNX agregací všech stringů solárních panelů, pak se níže uvedený postup mapování provede pouze jednou pro vytvoření jediného fotovoltaického zařízení.

  2. Více: Invertory umožňují připojení více stringů najednou.
    Střídače pracují s více stringy různě. Někteří výrobci nabízejí celkový součet fotovoltaického výkonu v jednom objektu a celkový součet fotovoltaické energie v druhém. Jiní výrobci uvádějí hodnoty pro každý string zvlášť, takže existuje fotovoltaický výkon stringu 1, výkon stringu 2 atd.
    V druhém případě je nutné uvést do provozu tolik zařízení, kolik je v systému instalováno stringů.

    Fotovoltaické stringy

    Mapování energetických pluginů

    1

    Jedno fotovoltaického zařízení (výkon, energie).

    2, agregované

    Jedno fotovoltaické zařízení, výkon a energii agreguje přímo invertor.

    2, neagregované

    Dvě fotovoltaická zařízení:

    • 1 (výkon 1, energie 1)

    • 2 (výkon 2, energie 2)

    Systém agreguje hodnoty a zobrazuje součty v mobilní aplikaci.

Pokud objekt kombinující energetické hodnoty z více fotovoltaických stringů a výkony jednotlivých stringů jsou odděleny do samostatných objektů, pak je přiřazen pouze první instanci fotovoltaického zařízení.

Příklad:

  • Solární panely 1: Činný výkon 1, agregovaná energie

  • Solární panely 2: Činný výkon 2, -


Pokud jsou k dispozici objekty KNX, namapujte je do pluginu Energy následujícím způsobem:

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete plugin Energy pro svůj kontroler.

  2. Klikněte na tlačítko + v pravém dolním rohu > klikněte na Přidat zařízení. Zobrazí se formulář pro vytvoření nového zařízení.

  3. Záložku Obecné formuláře vyplňte následujícím způsobem:

    Název

    Jakékoli jméno.

    Limit výkonu (W)

    Prahová hodnota alarmu (porovnává se s aktivním výkonem).

  4. Klikněte na záložku Objekty a vyplňte ji následujícím způsobem:

    Příklad invertoru Kostal

    Činný výkon

    Činný výkon.

    Vyrobená energie

    Aktivní energie.

    Stav zařízení (1 bit)

    Nepovinné (stav se zobrazí v pluginu).

    1 = OK/ 0 = selhání

  5. Klikněte na Uložit.


    Solární panely (Fotovoltaika) se objeví jako položka v seznamu zařízení.

  6. Zaškrtněte Fotovoltaika (zaškrtávací políčko vlevo) > klikněte na vlevo dole > klikněte na Přidat vybrané do místnosti > vyberte, do které místnosti (místností) chcete fotovoltaiku přidat.

    POZNÁMKA: Místnosti musí být již vytvořeny v pluginu Touch Config.
  7. Klikněte na Přidat.

Namapované solární panely jsou k dispozici v mobilní aplikaci.


V aplikaci klepněte na a zkontrolujte, zda jsou solární panely správně monitorovány:

  • Výkon v zobrazení Živě musí být zobrazen okamžitě.

  • Pokud jde o historii dat, je třeba počkat, až systém vygeneruje dostatek dat, která se v aplikaci zobrazí.

POZNÁMKA: Po jakékoli aktualizaci konfigurace v pluginu Energy je vždy nutné aplikaci zcela zavřít a znovu otevřít, aby se zobrazila nejnovější aktualizace. Pokud se data nezobrazují správně, viz Řešení problémů konfigurace Energie.

Zpětná vazba
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.