2508_Wiser_KNX

Uživatelské role a oprávnění

V mobilní aplikaci jsou uživatelské role a oprávnění zásadní pro správu přístupu a řízení v rámci systému. V této kapitole jsou popsány dostupné role, což je majitel a systémový integrátor/rodina, a podrobně popsána konkrétní oprávnění a sdílená práva spojená s každou rolí.

Pochopení těchto rolí a oprávnění zajišťuje, že uživatelé mohou efektivně spravovat své prostředí inteligentní domácnosti, udržovat bezpečnost a přizpůsobovat přístup podle svých potřeb.

  1. Majitelé

    • Primární uživatel/účet, který je spárován s kontrolerem.

    • Udělování a odebírání přístupu pro systémového integrátora/rodinu. Přístup může být neomezený nebo omezený na určitý časový rámec, který určí majitel.

    • Omezení přístupu systémového integrátora/rodiny do určitých místností.

    • Nastavte název a adresu kontroleru.


  2. Systémový integrátor/rodina

    • Uživatelé/účty, kterým majitel domu udělil přístup.

    • Mezi rolemi systémový integrátor a rodina není žádný rozdíl v oprávněních.

    • Zrušení přístupu ke kontroleru, který vlastník udělil.


Společná oprávnění (pro majitele i systémového integrátora/rodinu)

  • Ovládání a monitorování zařízení

  • Přejmenování zařízení a místností

  • Úpravy časových plánů

  • Úprava a provedení momentů

  • Úpravy automatizací

  • Přístup k energetickým datům

  • Správa oznámení

  • Správa tarifů

  • Správa souhlasů

Zpětná vazba
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.